来源:超能网
时间:2013-08-07
截止到6月底NVIDIA发布GTX 760之后,目前AMD、NVIDIA双方能出的显卡都已经基本出完了。AMD要等到今年10月底才有可能发布新一代显卡,NVIDIA可能还会有GTX 760 Ti或者GTX 750 Ti之类的显卡用来填充市场空白。未来至少一个多月内,AMD、NVIDIA双方的显卡会维持一个平衡状态。
那么,8月份AMD、NVIDIA显卡的性价比指数如何呢?Computerbase网站根据自己的产品库综合了双方显卡的价格、性能做了一番分析。原文是每周都有更新的,这里来看的一期反映的情况。
价格排名(欧元计)
这个是以HD 7850为100%基数的百分比排名
价格方面,HD 7750目前的价位在70欧元,的则是GTX 690的869欧元,其次是HD 7990的860欧元及GTX Titan的851欧元。
GTX 780因为缺少竞争者,所以价格一直很稳定,虽然从发布到现在也降了大约100欧元,不过总体上变化还是非常小。
GTX 770目前是335欧元,而GTX 680还有336欧元,后者相对来说还是贵一些。近的几周,AMD的HD 7970显卡降了40欧元左右。
GTX 760目前的售价是220欧元左右,比HD 7950 Boost便宜了25欧元,NVIDIA对它的定位是取代GTX 660 Ti、追赶HD 7950,不过GTX 660 Ti目前只要190欧元左右,仍比GTX 760便宜30欧元。
HD 7870价位依然在160欧元左右,同价位的还有GTX 660,不过前者的速度更快一些。HD 7850相比HD 7870就有些不值了,2GB版只比后者便宜12欧元,不过1GB版HD 7850要比2GB版HD 7850便宜15欧元。
这张表格是显卡的性能等级排名
至于性能,原文没有给出类似价格的百分比排名,不过上面这张表以1920x1080分辨率、4xAA下游戏性能及价格做了区分,价位只列到345欧元的GTX 770,GTX Titan、HD 7990及GTX 690这样的显卡不在一般玩家考虑内。总之这个图表也是很直观的,可以参考下。