来源:中国电子网
时间:2013-08-07
近日消息,据国外媒体报道,美国医疗保健产品公司Scanadu 开发的移动智能体检设备Scanadu Scout近在创意融资平台Indiegogo上获得了超过160万美元的融资。
据悉,Scout此次融资的预期目标是10万美元,但到轮融资结束时,它已经筹集了166万美元。这一数字在Indiegogo上创下了新的纪录。但近Canonical公司的Ubuntu Edge手机融资规模迅速超越了Scout,该项目的融资目标高达3200万美元。
Scanadu Scout(以下简称Scout)是一款小型家用诊断设,形状类似于冰球,其功能有点像电影《星际迷航》中的三录仪(Tricorder)。用户只要把Scout放在手掌中,它就可以测量用户的心率、呼吸频率、血压、情绪应激水平等一系列身体指标。如果将Scout放置在额头上10秒钟,它还可以将这些测量结果通过内置的iOS或Android应用程序发送到智能手机上。Scout用户可以在测量前选择是否需要向手机发送测量数据,所以用户不必担心被窥探隐私。
在平均每天使用数次的情况下,Scout的电池可以使用一个星期左右。它可以通过数据线充电,不到一个小时就可以充满。
Indiegogo上的Scout版本基本上是一个测试版,用户可以通过它帮助Scanadu改善Scout的性能。如果测试成功,Scout有望获得美国FDA批准。有硅谷“钢铁侠”之称的科技界传奇人物Elon Musk在试用过Scout后,作出了这样的评论:“亲自体验过Scout后,我认为它非常神奇。这才是世界需要的产品。”
Scanadu Scout预计将于2014年3月份发布,但其商业版本预计要到2015年年初才能推出。