来源:中国电子网
时间:2013-08-07
今年6月,AMD推出了重磅的FX-9590处理器。该CPU是FX系列的型号,除了采用了8核心的Piledrive架构,它也是首款频率达到5GHz的AMD处理器。现在,一份新的报告却称,FX-9590将成为AMD FX系列处理器的绝唱。VR-Zone报告称,它已经获得了AMD的内部文档,并表示:继FX-9590之后,将再无任何FX系列的CPU。该文章暗示,AMD将把力量集中到APU上。
AMD已为Xbox One和PlayStation 4定制了类似的芯片。
下一代来自AMD的APU——代号Kaveri——预计会在2014年春季与消费者见面;不过,它在12月之前都不会开始全面生产。AMD曾在6月的Computex上向媒体表示,该芯片将在2013年底开始出货。
在PC硬件市场持续不景气的情况下,AMD仍在延期的问题上苦苦挣扎。该公司在4月份的时候宣布,其计划推出一款基于ARM的处理器,但是却没有提及它会在何时到来。
6月的时候,该公司全球业务主管和高级副总裁Lisa Su曾表示,尽管其"仍致力于Windows 8",不过该公司也计划拿出在Google Android和Chrome操作系统上运行的处理器硬件产品。