来源:电子工程网
时间:2013-08-07
京东方
一直致力于
触控
显示一体化LCD模组的产业布局,加速推出搭载有
On-Cell
和
In-Cell
技术的
显示屏
幕,将对当前的触控产业、显示产业乃至智能手机格局产生重大影响。
京东方已完成Touch On-Cell一体化LCD模组研发。推出的单层On-Cell样品,搭载4.46英寸qHD ADS显示屏,支持五指触控,同传统外挂式触控相比,减少了一层Glass或Film,更环保低碳,集成度更高。通过设计优化和工艺改善,该样品克服了LCD产生的噪声干扰,产品性能满足客户要求。性能方面,产品的精确度和信号值完全可满足当前主流市场的需求,同时也在加快带有笔写和手套触摸功能的开发。On-Cell技术的成熟将推动触控产业发展,目前已有多家手机品牌厂商表达了合作意向,预计到2014年京东方On-Cell出货量可达到2百万台/月。 In-Cell方面,京东方选择以Hybrid In-Cell作为技术突破口,目前已完成一款a-Si 5英寸HD720样品制作,支持十指触控。由于Hybrid In-Cell的设计结构,决定了其信号值、准确度等性能较好。为实现In-Cell产业化,京东方也同时进行更多In-Cell技术方案的开发。 随着On-Cell和In-Cell的开发成功和推向量产,京东方将成为触控显示一体化服务方案供应商,为客户提供Total Solution解决方案。 |