• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

松下将推出全球首款ReRAM微电脑 Hynix再次延迟ReRAM商业化量产

来源:电子工程网
时间:2013-08-07

分享至:
松下已经声称,其世界上台使用 ReRAM 的计算机产品将在8月上市。

ReRAM速度和内存一样快,但它能像闪存一样在断电时保留信息。作为 忆阻器 ,公认的是它结合了电阻和内存的性能。该技术受到广泛的关注,因为它承诺建立只需要一种存储类型的设备的机会。ReRAM也将快于NAND 闪存,并使用更少的电源,这意味着移动设备制造商对该技术更感兴趣,如果用在智能手机,对于延长电池使用寿命的好处是显而易见的。



许多并行的ReRAM开发项目在世界各地进行,但松下称首次将它用于微型计算机中。

这个微电脑称为MN101LR系列,将用于环境传感器,医疗保健监测和火灾报警器。松下表示,将一个月做一百万的板,截至2013年8月,所以今天此类应用对更好的性能有明显的需求。

松下证明电子传感器受益于ReRAM

但今天的公告不能视为ReRAM已为黄金时间做好准备、很快就会有更多的主流差异应用的信号。因为这类应用需要比松下建议在其新板提供的64KB ROM和4KB的RAM更多的内存。

-- IT专家网

SK Hynix再次延迟ReRAM商业化量产

SK Hynix公司决定今年甚至是明年都不会开始生产基于memristor(忆阻器)的ReRAM内存。当前该公司仍然考虑是否能够在2015年前完成这种创新内存产品的经济性生产。HP、IBM以及东芝公司将会首批接受ReRAM内存的客户。

SK Hynix公司高层Lee Jung Hoon表示:“无论ReRAM是否能量产,或者无法借助其价格竞争优势。这早只能够在2015年实现。”目前SK Hynix公司正与HP、IBM以及东芝公司共同开发ReRAM内存。因此这三家公司将会成为批ReRAM内存客户。

memristor是“memory resistor”的英文简写,相比而言这种内存拥有更低的功耗,在断电的情况下依然能够保存数据,同时其运行速度也要高于当前的SSD硬盘技术。

ReRAM相关产品的推出,将能够用于替换当前智能手机使用的闪存,并同样可以在平板电脑,MP3播放器等产品上得到应用,同时这种内存还可以当作闪存,DRAM甚至是硬盘。

去年HP公司预测,智能手机和平板电脑将能够在2014-2015年期间使用基于ReRAM内存的存储空间。不过由于当前的量产计划要在2013年未实现,因此基于该内存的产品预计要等到2015 - 2016年方能上市。

-- 硬派网
标签 ReRAM 忆阻器 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网

更多新闻