来源:EEWORLD
时间:2013-08-07
2013年8月7日,北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技( Marvell ,Nasdaq: MRVL)今日宣布, 中国移动 推出的款自主品牌安卓 智能手机 M601采用了Marvell® ARMADA® PXA988统一3G平台。该平台集成了性能强大的处理器与先进成熟、久经验证的手机调制解调器,可提供高性能计算能力、业界的图形处理能力以及同类产品中的可靠的连接性,为7.2亿中国移动用户带来了高性能且极具性价比的TD-SCDMA移动设备。
Marvell公司总裁及联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“非常高兴地看到中国移动款自主品牌的智能手机的推出,这对于中国移动和十几亿中国消费者,都是一个重要的里程碑。得益于中国移动与三星、中兴、宇龙酷派、联想以及其它全球厂商间的紧密合作,在过去几年中,我们见证了中国TD-SCDMA技术的快速发展和智能手机市场的迅猛增长。同时,也非常自豪与中国移动建立的良好合作关系,以及Marvell为发展先进TD-SCDMA技术的长期投入。非常感谢中国移动和Marvell全球工程师团队做出的创新、努力和贡献。”
中国移动终端公司副总经理唐剑峰表示:“ 中国移动长期致力于推动TD-SCDMA和TD-LTE产业的发展,在移动互联网时代,我们将提供更多的移动互联产品和服务来满足客户的需求。Marvell作为中国移动的合作伙伴,在TD-SCDMA和TD-LTE方面和中国移动有着广泛的合作。近期,Marvell在TD-SCDMA和TD-LTE芯片技术上都有很好的发展,希望Marvell今后能够推出更多更好的TD-SCDMA和TD-LTE产品。”
关于ARMADA 移动统一3G及LTE平台
作为Marvell统一3G及LTE移动系列产品的一员,PXA988是一款面向大众市场的单芯片解决方案,该芯片采用了高性能、低功耗的1.2GHz双核ARM Cortex-A9应用处理器,并结合技术的手机调制解调器,支持先进的多媒体和图形处理能力,满足消费者对于移动设备的需求。PXA988移动平台配置还包括: TD-HSPA+ R8 调制解调器,Marvell的无线技术(Wi-Fi+蓝牙+FM射频+GPS),射频收发器,以及集成电源管理和音频编解码器解决方案。
Marvell的统一移动平台包括PXA986、PXA988、PXA1088和PXA1088 LTE版,提供引脚兼容的单芯片SoC解决方案,使设备可轻松实现从双核到四核的迁移,并支持TD-SCDMA、WCDMA及LTE制式。