• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Win8.1预览版Surface RT耗电快:蓝牙惹的祸

来源:中国电子网
时间:2013-08-06

分享至:

Windows 8.1预览版开测已经有段时间了,有一些爱尝鲜的用户在自己的Surface RT平板机上安装了这一系统。由于是测试版本,遇到问题就在所难免了,有人反映,升级到Windows 8.1后电池耗电过快。

微软支持论坛中,有Surface RT用户反映,在安装Windows 8.1预览版后,自己的平板机即使在待机情况下也会每小时损耗2%-3%的电量。导致耗电如此快的罪魁祸首是一款驱动:Microsoft UART V2 Driver (_SB.UAR3) 。

微软技术支持人员建议,将Surface RT的蓝牙开启,就可以解决这个问题。随后这位用户接受了建议,启用平板机的无线蓝牙,果然电池耗电过快的问题解决了。

微软也解释了原因,因为在联网待机情况下(例如屏幕关闭),Powerfg/sleepstudy会向系统报告所有阻止CPU进入低功率状态的问题,而一个特定的UART控制器则会阻止CPU进入低功率状态,这个UART是通过蓝牙连接的。如果你在PC设置中关闭了蓝牙,就会导致系统不断耗电。

微软目前已经了解该问题,并会在Windows 8.1 RTM版中彻底解决。

标签 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻