来源:cnbeta
时间:2013-08-06
在5月的时候,我们向大家介绍过将出现在下一代英特尔Atom处理器上的Silvermont架构。预计新的芯片能够带来一大波Windows 8平板电脑和变形本,且早会在下个月到来。VR-Zone表示,英特尔将于9月11号推出少量面向平板的Atom处理器。这个时间还算合理,因为9月10号到12号也正是英特尔信息技术峰会(IDF)召开的日子。
新款Atom芯片,代号为Bay Trial-T,而据VR-Zone称,其英特尔将提供四种型号,而且都是22纳米制程的四核心处理器。由上图可知,顶级型号的Z3770据说高达2.4GHz;而Z3740据说也有1.8GHz的峰值。这些速率或许指的是Silvermont的Turbo boost模式。
Atom Z3770和Z3740显然会搭配1067MHz的双通道LRDDR3内存;此外或许还有带"D"字头的单通道变种。Atom Z3770D和Z3740D设定了与标准CPU相同的时钟频率,但是被限定成只支持1333MHz的单通道DDR3L-RS内存。
显然,单通道芯片的内存带宽要小得多(10.6GB/s vs. 17.1BG/s),而且似乎被限于2GB的内存和1920x1200的显示分辨率。完整规格的Bay Trial-T变种应该能支持4GB的内存和2560x1600的显示器。
有趣的是,标准Atom芯片有着2W的SDP评级。(注:SDP即"场景设计功耗",数值比TDP要小得多,属于英特尔的文字游戏)