来源:21ic
时间:2013-08-06
21ic讯 尽管中国的LTE牌照还未正式发放,但种种迹象表明,中国距离LTE规模商用已经不远了。
中国移动在2013年初就提出了双百计划,即年内将TD-LTE网络覆盖超过100个城市,同时采购100万TD-LTE终端。目前,中国移动的计划正一步成为现实,TD-LTE扩大规模试验正在100多个城市展开,新一轮的TD-LTE设备招标也于7月启动。
行动起来的不只是中国移动,中国电信董事长王晓初于6月表示,中国电信正在加大LTE试验网的建设,将从网络、业务以及终端等多方面为即将到来的LTE商用做准备。同时,王晓初还首次明确,中国电信未来将采用TDD/FDD融合组网。而中国另一大运营商中国联通也已经在多个城市展开LTE试验网建设。同时,台湾七家运营商申请4G拍照,产业竞争与部署也进入新的阶段。
国际厂商补强产业链
LTE即将在中国规模商用,在这一进程中,构建完善的LTE产业链至关重要。LTE测试是整条产业链中重要的一环,其地位相当于加工行业的精密机床,发挥着通信行业的标尺作用。测试仪表和测试系统对于产品的性能研发和产业化都将起到非常关键的作用。移动通信的不断发展,对测试技术提出了非常高的要求,测试仪器和仪表在产业链各环节中是不可或缺的一环,没有这一环,技术和业务都无法正常开展。
在中国发展TD-SCDMA的时期,作为全球测试领域的安捷伦就关注和支持TD-SCDMA测试仪表研发,TD-SCDMA测试仪表领域获得为数不多的国际测试厂商的参与,安捷伦的相关产品是其中丰富的。在TD-LTE发展过程中,中国移动希望通过产业链各方的努力让TD-LTE拥有更多国际厂商的参与,获得了以安捷伦为代表的国际测试厂商的积极响应。
LTE/LTE-A技术产品的开发离不开强大的测试技术和工具的支持。作为电子测试测量领域的,安捷伦积极面对LTE技术对电子测量测试领域的挑战。依托强大的技术优势和深厚的测量测试开发经验,推出强大的测试平台和测试工具,帮助工程师快速定位、消除在LTE/LTE-A产品在研发、设计、生产制造等环节中的问题。同时,安捷伦一直致力于与中国运营商和设备厂商的合作,共同建立完善的LTE生态系统,对于中国LTE/LTE-A的发展起到了重要的推动作用。
LTE带来测试新挑战
在通信领域,新技术的发展往往会对测试提出新的要求,LTE设备测试也面临新的挑战。挑战主要来自四个方面:,OFDM带来的挑战。OFDM信号由多个子载波组成,互相之间排列非常精确而且占用带宽较高,所以更为复杂,测试也更为困难。第二,MIMO带来的挑战。MIMO系统的性能是由不同的通道共同决定的,所以必须采用多通道模型来进行发射机和接收机的测试。第三,多标准共存带来的挑战。多模终端及多模基站的出现要求同一设备在多个标准信号同时存在时依然能够保持良好的性能,因此,多模共存要求测试仪器能够产生并同时分析并存的多个标准的信号。第四,产品加速交付带来的挑战。目前,FDD-LTE已经进入了商用阶段,TD-LTE的大规模外场试验也在进行当中,从基站厂商到终端厂商都面临着产品如何加速交付的问题,从而抢得先机,获得更多的市场份额。
基于这些要求,LTE/LTE-A设备商和运营商需要强有力的测试解决方案,不仅能够满足LTE/LTE-A相关技术的需求,还要符合LTE/LTE-A上不同应用测试的要求,并对其做相应的优化。目前,对于TD-LTE测试仪表的需求已经覆盖了整个产业链的各个环节。
安捷伦引领LTE/LTE-A测试创新
面对LTE/LTE-A带来的测试挑战,安捷伦通过持续的技术创新引领产业链测试环节的发展。安捷伦很早就提出了完整的LTE测试解决方案,并且和3GPP等标准化组织、中国移动、Verizon等运营商,产业链中的设备商和终端厂商一起,从实际中验证了这套方案的可靠性和先进性。
安捷伦的LTE/LTE-A基站测试方案主要是由信号生成软件Signal Studio、信号源、信号分析仪组成。信号生成软件Signal Studio可以产生符合标准的FDD-LTE和TD-LTE的测试信号,并能极其方便的下载到信号源如ESG或MXG中进行播放。信号分析工作主要由X系列频谱仪来完成,可以配合其中的FDD-LTE和TD-LTE选件进行方便的一键测量。另外,可以采用89600矢量信号分析软件进行更深层次的信号分析,帮助研发人员判断问题以及解决问题。
安捷伦针对不同用户的需求,为研发型和生产性的终端厂家提供了两套方案。针对研发用户,PXT LTE综测仪在完成RF参数测试的同时,可以进一步进行功能性和应用测试。另外还可以完成对协议的分析和层3消息的编辑。重要的是,PXT可以配合8960模拟真实的不同制式间的切换测试。针对认证测试,安捷伦T4010S系列LTE/LTE-A认证测试系统,为客户提供了一系列灵活的经过3GPP/PTCRB国际认证的低成本的一致性认证测试解决方案
针对生产性客户,安捷伦公司提供了EXT非信令综测仪。它有着极快的测试速度,并可以测试的无线制式。独特的测试计划方式,可以降低自动测试程序的开发难度。
同时,针对LTE测试中的MIMO和多标准等难题,安捷伦也推出了专门的解决方案。针对TD-LTE,早在2012年,安捷伦就推出了业界首款适用于TD-LTE和波束赋形的8通道射频测量解决方案。
广泛合作推动LTE发展
除了在技术产品方面不断贡献,安捷伦一直很重视与中国产业链的合作,并通过一系列实际行动推动中国LTE产业发展。
2011年10月,安捷伦与大唐电信集团联合宣布:双方在北京成立“大唐-安捷伦TD-LTE- Advanced联合研究实验室”,携手为中国新一代移动通信技术的自主创新发展贡献力量。联合研究实验室将致力于开发相关的新技术和测试标准,推动TD-LTE-Advanced在中国以及国际市场的快速发展和商业部署。
2012年8月,安捷伦与中国移动达成合作协议,双方将共同致力于发展下一代无线接入网络技术C-RAN。安捷伦在中国的研发团队将会参与支持与中国移动和其他C-RAN厂商的合作。
2012年12月,安捷伦在京举办了“2012安捷伦LTE技术研讨会”,研讨会吸引了来自LTE基站至终端研发、生产各个领域的工程师及技术人员等200多人报名参加。
目前,安捷伦进入中国市场已经30多年,中国市场已经成为安捷伦全球第二大市场,也是发展速度快的市场。安捷伦已经建立了北京、上海、成都、深圳等业务发展基地,形成了3+1的战略格局。在中国自主标准TD-SCDMA、TD-LTE标准化和产业化的道路上,安捷伦与中国移动、大唐、信息产业部电信研究院、华为、中兴等多个研发及商业单位合作,成为可信赖的合作伙伴。中国即将迎来LTE规模商用,而安捷伦将一如既往,继续为中国的LTE事业贡献力量。