来源:ofweek
时间:2013-08-06
今天下午两点钟,小米联合腾讯在金山软件大厦召开发布会,正式发布了传闻已久的红米手机,腾讯副总裁郑志昊、QQ空间市场总经理曾佳欣,中国移动终端副总经理马景新,小米联合创始人 雷军 、林斌、黎万强、周光平等均参与了红米手机发布会。
红米手机是小米首款千元以下的产品、也是首款双卡双待产品、更是小米首款支持TD-SCDMA(移动3G)网络的产品。红米手机的定位和 小米手机 很大的不同,按照官方的说法,小米手机定位发烧友,追求高性能、高性价比;而红米手机则定位大众用户,追求体验和高性价比,号称要做“体验好的千元手机”。
具体配置方面,红米手机配备的是4.7英寸IPS触控屏,分辨率为1280×720,表面覆盖康宁大猩猩二代玻璃,采用了Cortex-A7架构的 联发科 MT6589T四核1.5GHz处理器,内置1GB内存和4GB机身存储空间,提供了800万像素后置摄像头(三星IOV传感器、F2.2光圈、28mm广角)和130万像素背照式前置摄像头,运行MIUI V5操作系统,支持TD-SCDMA/GSM双卡双待。
此外红米手机还配备有陀螺仪以及电子罗盘,支持双麦克通话降噪、蓝牙4.0、OTG、米音以及Wi-Fi Direct等功能。
红米手机共有灰、白、黑、蓝、黄共五种颜色的后壳可供选择,其机身三颗触控按键的颜色为红色,这才是红米手机真正的身份印记。
该机的价格并非此前传闻中的999元,而是799元,相对来说定价并不高,延续了小米手机低价高配的产品策略,有网友感慨小米这是搞死山寨的节奏。此外该机依然会采用预约登记并抢购的方式进行开放购买,即日起开放登记,首次开放购买的时间为8月12日,由QQ空间首发,供货数量为10万台。