来源:LED在线
时间:2013-08-06
LED厂近年欲积极切入汽车车灯利基型市场。虽然早于1986年就有LED第3剎车灯问世,但因当时技术层级仍低、使用普及率不高,且打入汽车供应链困难度亦高,导致LED车灯(含侧灯、尾灯及昼行灯等)市场并没有受到太大重视;但随LED亮度提升及价格下滑,且近2年的LED昼行灯渗透率也快速拉升至50%,带领LED车灯市场规模快速成长,而LED车灯中的头灯目前渗透率仅1.1%左右,更被市场看好可望成为未来LED车灯市场的主要成长动能。
即使LED照明市场需求开始大幅成长,但产品价格也见到快速下杀局面,尤其一般市场跌价速度飞快,各家LED厂为保毛利及获利表现,积极地开发利基型市场,虽然经营LED车灯市场首要面对打入汽车供应链困难度高的问题,但若能打入未来也有不容易跑单的优势,再加上有单价偏高、价格变化度小的好处,亿光、光宝科、联嘉、丽清等台湾LED业者都已经积极开发该市场。
IEK产业分析师黄孟娇指出,LED车灯具有节能效益高、设计灵活性高、反应速度快、使用寿命长等特点,对于车款独特性、行车安全、压低修缮成本等方面都有帮助,因此越来越多车款开始导入使用LED光源。
黄孟娇说,汽车侧灯及仪表板于2000年开始使用LED,而目前仪表板渗透率达84%为,进入发展成熟期,而基于行车安全考虑,各国开始立法规定使用昼行灯,带动LED昼行灯渗透率达50%,而其他如尾灯渗透率为39%、头灯为1.1%。
黄孟娇指出,于2007年Lexus LS 600h头灯商品化后,开启了LED头灯市场发展,但当时因为价格昂贵,仍主要配备于高阶车种,如BMW Series 6、Mercedes Benz S Class、Audi等。不过,市场看好LED头灯渗透率仍低,将会为LED车灯市场带来更大的成长动能。