来源:中国电子网
时间:2013-08-05
为解决新能源平稳、有序接入问题,宁夏在确保电网安全稳定运行的同时,实现了光伏发电全额消纳。据国家电网宁夏电力交易中心统计,截至目前,宁夏共有光伏电站33座,容量达64万千瓦。今年上半年,已消纳光伏发电4.8亿千瓦时,预计全年将超过9亿千瓦时。
据了解,为破解对光伏发电消纳的技术难题,宁夏加强技术支持系统建设,通过完善调度自动化系统将光伏电站运行关键信息纳入电网实时监视,实现了并网场站监视信息接入率100%。同时,宁夏在建成全国首个电网风光一体功率预测系统后,实现网内所有光伏电站功率的0-4小时超短期功率预测,为新能源发电计划编制、实时功率控制提供依据。
此外,在加强并网运行服务方面,宁夏开辟了并网业务绿色通道,建立新能源并网全过程管理流程,实现了主要业务网上运转,关键环节网上管控,重要信息网上查阅,向新能源发电企业提供了规范、优质、高效的并网服务。
宁夏电力调控中心新能源处处长项丽表示,目前,光伏并网发电对宁夏电网安全运行影响还未凸显,随着宁夏光伏产业快速发展以及规模化并网,光伏间歇性发电特点引起的电网电能质量、供电可靠性、功率控制、火电机组承担光伏大幅波动电网调峰等一系列问题亟待解决。
宁夏是日照资源丰富的地区之一,年日照时数为2250-3100小时,日照百分率为50%-69%。目前,光伏发电占宁夏全区发电装机容量的3%,成为风电之后的第二大新能源。