• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

美光/尔必达合体 年内量产20nm DRAM

来源:精实新闻
时间:2013-08-05

分享至:

 美国记忆体大厂美光科技(Micron Technology Inc.)营运负责人(CEO)Mark Duncan于7月31日接受访谈时表示,在获得美光的奥援下,正进行破产重整的全球第3大DRAM厂尔必达(Elpida)将三星电子(Samsung Electronis)等南韩厂商于今(2013)年内量产全球先端、采用20nm制程技术的DRAM产品(现行为25nm)。Mark Duncan表示,将融合美光及尔必达的技术,利用尔必达旗下主力12寸晶圆厂「广岛工厂」量产上述20nm产品,初期将生产PC用产品、之后将扩增至智慧手机用产品。

尔必达于7月31日宣布,美光已投下600亿日圆于当(31)日取得尔必达所有股权;尔必达的资产包含12寸晶圆厂「广岛工厂」、拥有12寸晶圆厂房的台湾瑞晶约65%股权、以及DRAM封测厂「秋田尔必达」。

尔必达指出,美光除了已取得尔必达上述资产之外,也已自台湾力晶手中取得其所持有的24%瑞晶股权,故美光总计已取得瑞晶约89%股权、已可掌控瑞晶的100%产量。

尔必达和瑞晶的合并月产能达18.5万片以上(以12寸晶圆换算),而美光将尔必达上述资产收编旗下后,等同美光整体产能(包含DRAM、Flash、NOR)将可藉此提高45%。

据日经指出,(土反)本幸雄已在美光完成对尔必达并购的当天(7月31日)辞去社长一职,尔必达社长职务将于木下嘉隆升任;木下嘉隆出身于日立制作所(于1982年入社)、之后于2011年担任尔必达董事职务。

日经并指出,尔必达将于今后半年内变更公司名称,预估公司名称可能将变更为「Micron Memory Japan」。

根据研调机构DRAMeXchange表示,合并后的新美光集团(美光+尔必达+瑞晶)在DRAM方面投片将高达每月350K,远超过SK海力士的270K,直逼三星每月360K的产能;从营收比重方面观察,美光正式入主尔必达后,现有DRAM产能与产品别将做进一步的整并与调整,DRAM营收市占将追过SK海力士,直逼三星。

标签 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻