来源:腾讯数码
时间:2013-08-05
提到苹果电脑,通常大多数人都会想到类似iMac这样高度集成的一体机,但事实上,苹果台式机也有着悠久的产品历史,同样深受用户的喜爱。这些产品虽然机 身稍微庞大了一些,但是性能和扩展性都要更加出色,并且始终保持着米色/银色调的统一设计风格,下面,就让我们一起来回顾一下这些经典的Mac台式机产品吧。
Macintosh Quadra 700
Macintosh Quadra 700于1991年10月发布,拥有一个25MHz的摩托罗拉68040处理器,并且拥有两个NuBus总线插槽(可安装显卡、视频卡等)、一个PDS(直接处理器插槽)和用于连接外部硬盘的SCSI接口。这款产品在当时的售价高达6000美元,折合人民币约34200元人民币,按照当时的收入水平,对于普通用户来说已经是天价了。
Macintosh Quadra 950
作为后续机型的Macintosh Quadra 900和950,通常被用户认为是台真正的Mac台式机,其中950于1992年5月发布。它拥有5个NuBus插座以及一个PDS接口,可以锁定电源开关,除了机主之外其他人无法随意关闭或打开,另外,输入设备如键盘等也会被同时锁定。
Macintosh Quadra 840AV
在Quadra 800机型发布几个月之后,苹果又于1993年7月发布了Quadra 840AV,其中“AV”代表着支持S端子和复合视频端口输出的功能。相比Quadra 950,这种新型的台式机更加实惠小巧,但是设计上存在一定缺陷,机箱上的滑盖部分十分生涩,使得接口难以访问。
Workgroup Server 9150
这是苹果台不以消费机型为原型设计的服务器产品,于1994年4月发布。9150拥有四个NuBus接口以及一个PDS接口,用户还可以选择80MHz主频的601或是120MHz主频的601+ PowerPC处理器。
Network Server 500
说实话,这台与1996年4月发布的网络服务器产品看上去并不像是出自苹果之手,造型比较丑陋。该机也没有安装Mac OS,而是内置了IBM开发的Unix操作系统。机身设计的特点是内置了7个托架以及6个PCI插槽,机身重量超过36公斤。
Power Macintosh 6500
Power Macintosh 6500的设计特点是在机身中内置了重低音扬声器,同时使用PCI插槽来取代NuBus插槽。另外该机还具有一个Iomega Zip驱动器,可实现海量存储扩展。
Power Macintosh 8600
Power Macintosh 8600和9600都在1997年推出,而在同年11月,新型的Power Macintosh G3作为后续机型发布,所以8600和9600是后采用典型米色设计的Mac台式机。
Power Macintosh G3(蓝白色)
于1991年1月发布的Power Macintosh G3,拥有典型的近代苹果美学设计,机身的接口也更容易访问,并奠定了未来五年的苹果台式机设计基调。
Power Macintosh G4(水银色)
在1999年9月,苹果发布了G3的升级机型G4,不过机身颜色为石墨色。而在两年后,苹果发布了升级版的水银色G4,并内置了四个硬盘驱动器托架、一个光驱托架、一个ZIP驱动托架、四个PCI插槽以及一个AGP插槽。
Power Macintosh G4(镜门版)
这款特别版本的G4使用了两个新的设计,但都有些鸡肋。一个是托架表面使用了镜面材质,基本上仅仅起到装饰的作用,另外机身下方还设计了四个进气孔。
Power Macintosh G5
作为经典机型,使用了全铝制机身的G5于2003年6月首次亮相,事实上这款机型的设计已经沿用到现在(Mac Pro)。另外,G5在运行时还采用了水冷系统,可以说是近代苹果台式电脑的设计典范。
Mac Pro(2013版)
后一款则是苹果于今年发布的全新设计Mac Pro,它采用了十分新潮的筒形设计,硬件部分也进行了全新升级,特色在于使用Thunderbolt 2接口扩展内部存储。另外,该机将于今年晚些时候才会正式上市。