• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

AMD在“G系列”嵌入式SoC中增加平均功耗仅3W的新产品

来源:中国电子网
时间:2013-08-05

分享至:

 AMD公司(Advanced Micro Devices)在“AMD Embedded G系列”嵌入式SoC中增加了功耗降至原产品三分之一的“GX-210JA”(英文发布资料),已经开始供货。在嵌入x86系列的用途中,新产品可实现功耗更低的设计。

据发布资料介绍,新产品配备了两个1.0GHz的处理器内核和1个225MHz的GPU“AMD Radeon HD 8180”。TDP(热设计功耗)只有6W,设想的平均耗电量仅为约3W。这样便可在工业控制与自动化、数码游戏、通信基础设施、可视化嵌入式设备中,实现更多的无风扇设计。(记者:森元美稀,Tech-On!)

 

标签 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻