• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联芯2013扩张路径:从四核到平板

来源:飞象网
时间:2013-08-05

分享至:

    8月1日,一直专注于TD核心芯片的厂商联芯科技,隆重推出了其首款TD-SCDMA四核智能手机芯片LC1813以及首款四核平板电脑芯片LC1913。联芯科技总裁孙玉望对媒体表示,这打破了海外供应商对于四核手机芯片的垄断,将大幅降低国内厂商研发四核TD智能手机的技术门槛,而且四核处理器LC1913也将为平板厂商带来新的选择。据悉,基于该芯片的终端产品早将于今年9月上市。

手机、平板四核芯片双发力

    “去年中移动TD手机销量是6000万,今年预计将达到1.2亿,明年是1.5亿,后年将突破是1.7亿。可以看到,未来2-3年TD出货量将迅速扩大,市场机会巨大。”孙玉望说。

    据记者了解,从2009年到2013年6月,中移动累计入库800多款手机,其中采用联芯方案的手机就占到26%。

    此次,联芯科技面向TD市场推出的LC1813是又一款重磅产品。这款芯片基于40nm工艺,采用ARMCortex-A7内核,双核Mali-400GPU,集成1300万像素ISP,支持TD-SCDMA和GSM双卡双待,1080P视频解码,并支持Android4.3操作系统。

    “LC1813可以支持从499到千元以上价位的四核手机产品,相较于面向纯低端市场的芯片平台,具有更大的弹性。而千元左右的中端市场,更容易为厂商带来利润,是终端厂商必争之地。”孙玉望说。

    去年联芯推出了TD双核智能手机方案,受到了市场的热烈欢迎。今年联芯再接再厉,推出了高性价比四核TD智能手机方案LC1813,其多媒体能力非常突出,支持6寸屏,高清解码,媲美数码相机的超高像素摄像头。孙玉望介绍说:“明年我们还会推出4G智能终端方案,相信会给大家带来更大的惊喜。”

    除了在TD-SCDMA市场上持续发力,联芯科技正在TD-LTE领域蓄势待发。据联芯科技副总裁刘积堂介绍,明年公司将推出基于TD-LTE标准的全模、28nm智能机芯片,预计今年底就将出样片,明年二季度可以实现商用,与中移动发展TD-LTE千元机的节奏保持同步。

    不仅如此,这一次联芯科技还在平板电脑上有备而来,正式宣布进军该市场。

    “未来几年,通信功能将逐渐成为平板电脑的一个重要功能。我们都知道,现在通话平板要比Wi-Fi平板多卖几美金。在这个时候,传统平板AP厂商就显得力不从心了。手机芯片厂商由于具有通信技术优势,在平板电脑和手机融合的趋势中,会占据越来越重要的位置。”孙玉望认为。

    据悉,LC1913目标市场锁定在有一定利润空间和差异化设计的中低端市场,即价格区间在499-999之间的2.75-3G通话平板产品,有关的产品今年下半年就将陆续上市。

    推出高性价比的四核通信平板芯片LC1913之后,联芯科技计划明年推出商用LC19**LTE芯片,样片今年年底就能出来。

今年出货量实现20%-30%增长

    从2009年开始,联芯科技每年会举办一次高峰论坛,前四次都在其大本营上海举行,这次却移师深圳,颇令人好奇。

    “深圳是全国手机产业链完善、竞争激烈的地方。作为一家年轻的国产芯片厂商,之前我们还没有准备好来深圳迎接挑战,但现在我们有十足的信心接受深圳市场的考验。”孙玉望说。

    从2008年3月成立到现在,联芯科技已经成为了一家拥有1000多名员工、颇具规模的芯片公司。“2012年联芯科技完成营业收入近10亿,年复合增长率超过30%。”刘积堂告诉记者,“去年我们的出货量在2500万左右,从今年上半年来看也已远远超过预期,预计今年公司将实现20%-30%的增长量。”

    据了解,2008年以来,联芯科技的INNOPOWER系列芯片已成功服务于300多款移动终端产品,很多终端上市后表现非常抢眼。比如酷派8190,上市三个月销量就突破百万;联想A658T,预计销量突破百万;华为G606,预计销量也会在百万以上。据统计,2012年联芯INNOPOWER芯片销量超过了1000万。

    “联芯科技现在有800多人的研发队伍,与其他芯片公司相比,我们拥有3G/4G专利优势。”孙玉望说,“联芯是3GTD-SCDMA及4GTD-LTE标准的制定者,拥有3G和4G核心技术专利,是一家具备知识产权优势的企业,所有这些都可协助客户减轻IPR负担。”

    孙玉望还强调,因在中移动TD入库方面具有重要地位和经验积累,联芯可帮助客户更快的通过中移动入库流程。“联芯的产品交付时间非常短,智能手机我们可以做到三个月帮助客户从项目启动到入库上市,平板电脑不入库的话,只需要一个半月。”

标签 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

更多新闻