• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

更高效的视音频及广播:R & S, IBC 2013

来源:21ic
时间:2013-08-05

分享至:

21ic讯 推出的R&S AVHE100数字电视前端的功能将更加强大。多个复用器可集成在一个R&S AVS100处理平台之上。同时,只需要一个设备,就可以产生多个DVB-T2标准的物理层管道(PLPs)。

面向网络运营商,R & S公司推出了集成卫星接收机功能的R&S AVG050网关。小巧的网关中集成了DVB-S/DVB-S2解调器,可以接收和解码卫星信号。

R & S公司的子公司DVS GmbH,也将推出多款面向演播室播出及后期制作的革新产品。VENICE 和CLIPSTER系统已经可以支持Sony XAVC编码,展现了DVS公司迅速适应新标准的能力。现在,4K清晰度的素材已经越来越多的应用在广播电视中。因此,DVS公司的产品VENICE媒体制作中枢,也已经支持超高画面质量的4K节目素材播放。VENICE提供的新功能够帮助电视演播室简约高效的管理播出流程。DVS还在演播室制作流程中增加了新的媒资管理解决方案,从而为编辑工作者量身订制出具备灵活性的模块化解决方案。

CLIPSTER DI工作站支持AS-02和IMF等中间层文件,可在程序第二层创建完美的共用主包(IMP),清晰度可达4K。早在2007年,DVS CLIPSTER® 就实现了4K数据的实时处理。同样,在不同帧速率的处理中,DVS也是业界的者。IMF分发工具提供的多语言版本解决方案,可以轻松地创建多语言包的各种版本。

DVS SpycerBox 存储方案的新版本融合了的存储技术,性能更加出色。基于网络的SAN遥控用户界面的功能也有了极大的扩展,其友好性体现了DVS一贯秉承的用户至上的理念。

发布的 R&S BTC广播电视测试系统是测试与测量产品的亮点。该平台为消费电子产品的研发者提供了全套完整的测试环境:只需一台设备,即可完成几乎所有的音频、视频及多媒体应用的测试。专业的卫星设备制造商、网络运营商、租赁公司、标准所有者以及研发人员也可以选择不同的测试解决方案。RF参考信号发生器可以产生所有通用电视和广播制式的标准信号,并实现传输仿真。R&S BTC还首次内置了视音频分析功能,可以根据不同的测试标准(如DTG D-Book等)进行实时的自动批处理测试。灵活的模块化设计,可以让R&S BTC轻松的适应客户的各种需求。

2013年9月13-17日,R & S 公司的产品将在IBC第7展厅、E25展位进行展示。

标签 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻