来源:EEWORLD
时间:2013-08-05
两年前,英特尔与业界合作伙伴着手重新定义个人计算。相较于垂直整合的方式,英特尔选择加强与客户的合作,并已取得了初步成果。如今,英特尔正在计算行业进行大规模创新,希望通过增进与整个生态系统的协作,加速二合一计算转型,支持并创造出能够显著改善计算体验的技术。
超极本™技术领导力
英特尔在 2011 年台北国际电脑展上推出了超极本™概念,为极致移动计算体验树立了标杆。超极本拥有卓越的性能与快捷的反应速度,内建安全防护功能,且兼具纤薄、优雅和可变形于一身。英特尔与其业界合作伙伴希望通过这款产品,重新定义个人计算。
经过两年的不懈努力,如今,英特尔及其行业合作伙伴履行了创造全新个人电脑品类的承诺,让超极本成为高品质、尖端计算的代名词。但是超极本的优势并不止于此。超极本已经成为整个计算行业的创新催化剂。自英特尔宣布其超极本愿景以来,厚度小于 25.4毫米的笔记本电脑的数量增加了 18 倍,笔记本电脑的平均 z 轴高度从 35 毫米降低到了 25 毫米;触控成为了新标准,基于触控的设备也逐渐落到主流价格水平。
英特尔在 2013 年台北国际电脑展上推出第四代智能英特尔® 酷睿™处理器,借此不断加快超极本的普及速度,继续推动计算行业的创新。全新一代智能英特尔® 酷睿™处理器是首款针对超极本从头开始研发的芯片,性能和功耗均大幅度提升,相比上一代产品,电池续航时间提升 50%,图形性能提升至 2 倍。
更重要的是,第四代智能英特尔® 酷睿™处理器加快了全新二合一计算设备的面世速度,新设备在令人惊叹的全新外形中,集笔记本电脑和平板电脑的优势于一身,将为个人电脑市场注入新的活力。这些二合一产品将以多种价格面世。2012 年年底,市场上只有 5 款基于第三代智能英特尔酷睿处理器的二合一产品。到 2013 年 6 月,这个数字已经增长到了15款。在第四代智能英特尔® 酷睿™处理器和即将上市的 Silvermont 架构的推动下,未来一年,市场上二合一设备的数量预计将超过 60 款。
而在 12 个月以前几乎还不存在的触控功能正在加速发展,并将成为所有新超极本的标准配置,为用户实现更自然的人机互动。2012 年英特尔市场研究显示,如果用户使用支持触控的笔记本,那么他们 80% 的时间都会使用触控进行操作。超极本势必将掀起一股触控的创新浪潮。
加速二合一转变
英特尔与其生态系统的合作加快了二合一设备的转型,也推动了超极本的下一步发展。英特尔研究显示,相比单独的笔记本电脑或平板电脑, 80% 的消费者更倾向于选择二合一设备。
基于三大洲样本的英特尔研究显示,使用二合一设备时,用户需要无缝转换能力(系统在平板电脑与笔记本电脑之间便捷、流畅地转换的能力)、全天电池续航时间和低于 3 磅(约1.36千克)的重量(对于 13.3 英寸的屏幕)。
二合一设计的发展势头迅猛,但是形态变化方面的创新还需要硬件和软件之间进行更紧密的整合。例如,要在笔记本电脑和平板电脑模式之间无缝转换,二合一设备需要同时具备采用传感器的系统硬件设计,以及能够感知到模式转换的软件应用。这将使设备能够根据实际状态,动态转变其用户界面,例如当从翻盖模式变为平板电脑模式时,设备会变成更适合触控操作的环境。
近年来,电池续航时间取得了长足进展。第四代智能英特尔® 酷睿™处理器实现了英特尔历史上两代产品间的电池性能提升,将电池续航时间增加 50%,同时将待机功耗降低 20 倍,从而将电池续航时间提升到多至 9 小时,为无风扇的二合一设计打下基础。近(7 月 23 日),英特尔宣布,除了 6W 场景设计功耗(SDP) 第四代智能英特尔® 酷睿™ Y 处理器,英特尔还将为其 Y 处理器产品增添 4.5W SDP成员,致力为无风扇式二合一设计带来全天电池续航时间和卓越性能。这些 4.5W 处理器将于今年下半年限量供货。
尽管如此,未来仍然存在广泛的功耗优化潜力。英特尔的参考系统功耗测量显示,虽然英特尔的芯片目前可以支持实现全天电池续航时间,但是在 Windows 8 待机模式下系统面板的能耗仍占整个平台的65%,而在 Windows 8 进行媒体播放时则占39%。
一台典型的 11.6 英寸二合一可插拔设备重约 1,414 克。英特尔正在与生态系统合作伙伴在各领域展开协作,以进一步降低系统重量,打造出更出色的二合一体验。比如,运用铝压铸件(Aluminum Die Casting)的全新制造流程使机箱设计化,与现有流程相比,该流程可降低多至 40% 的机箱重量,且更好地控制成本。此外,英特尔还支持开发其他触控解决方案和更高功率密度的电池。使用铝压铸件和其他技术重新设计的机箱可将系统整体重量降低多至 20%。
投资打造终极二合一体验
今年年初,英特尔在台北成立全球生态系统开发团队,负责与行业生态系统建立更紧密的合作关系,致力于通过与客户合作打造创新设计和加速全球计算生态系统的发展,支持实现全新计算体验。
超极本概念面世后不久,英特尔投资就建立了 3 亿美元的超极本基金。该基金旨在加快创新应用和功能的开发,以提供各种令人振奋的体验,同时加快创新材料和方法的研发速度,降低纤薄设备的物料成本。
近,英特尔又设立了1 亿美元的体验与感知计算基金,以加速开发能充分利用类人传感技术(3D 摄像头、触控、语音等)的软件和应用,让用户在英特尔架构平台上拥有更具吸引力的自然、身临其境的体验。
感知计算将改变人们与计算设备互动的方式,而3D 手势技术作为感知计算的基础,可让用户通过类似与人沟通的方式与设备交流。2014 年,英特尔将发布新的 3D 摄像头,这种摄像头将非常小巧轻薄,预计将应用于多款设备之中。
在超极本的生态系统中,软件是释放硬件潜能、交付令人惊叹的用户体验的关键组成部分。英特尔通过与操作系统厂商合作,致力于在IA架构上支持Windows*、Android*、Chrome OS*等多种操作系统,为客户带来体验。