来源:南方都市报
时间:2013-08-02
PC业遭遇比2008年金融危机之时更残酷的寒冬,这使得整个PC产业链都感受到了阵阵寒意,微软同样也难幸免。美国当地时间周二,微软向美国证券交易委员会(SE C )提交年报,详细披露了每个部门的财务业绩。微软的年报数据显示,受到P C出货量大幅下滑拖累,其面向O E M厂商(也就是P C厂商)销售的Window s产品的预装收入出现大幅下滑,如果不算上通过W indow s升级优惠获得5.4亿美元递延收入,微软上一财年O EM收入同比降幅扩大到10%。
来自ID C的数据显示,2012年全球PC出货下降3%,其中2012年第四季度下降幅度为6%。进入2013年,PC出货量下滑的步伐还在加快,今年一季度,全球PC市场出货量同比下滑14%,二季度仍然下滑了11.4%。ID C报告指出,一方面因为经济不景气,PC用户换机动力不足;更主要的原因,是平板电脑和智能手机的部分应用能够取代PC,压制了PC市场的需求。PC出货量的不断走低,成为微软W indow s产品预装收入出现大幅下滑的主要原因。此外,微软W indow s 8上市后,并没有取得微软预期的业绩,由于W in d o w s 8相比W indow s 7跳跃性太大,使得很多用户不习惯这一操作系统,也打压了O E M厂商预装W indow s产品的积极性。为了改变这种状况,微软不得不在前不久推出Window s8.1,回归“开始”按钮,以满足消费者需求。
尽管微软Window s预装收入出现大幅下滑,但微软整个W indow s部门的财务业绩仍然不俗:2013财年该部门实现营收192亿美元,实现营业利润95亿美元,利润率表现优异.