• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Altera Interlaken实现与Cavium OCTEON多核处理器互联

来源:中国电子网
时间:2013-08-02

分享至:

Altera公司昨日宣布,Stratix® V FPGA的Interlaken知识产权(IP)内核实现了与Cavium OCTEON多核处理器的互操作。这一成功的工作保证了芯片至芯片前端互联,更方便OEM做出器件选择决定。

Cavium的解决方案和服务总监John Bromhead评论说:“Altera灵活的Interlaken IP使我们能够迅速实现产品之间的互操作。利用这一解决方案,我们的客户更有信心采用Altera FPGA和Cavium OCTEON处理器进行开发,这些器件将无缝工作在一起。简单方便的互操作性也帮助客户满足了严格的产品及时面市要求。”

Altera® Interlaken IP内核能够大吞吐量工作在峰值负荷下,支持实现高性能。其特性包括:

• 20多个参数和设置,非常灵活的调整系统性能,而且性能可扩展,支持互操作。

• 数据速率和通路达到12.5G和x24通路

• 提供标准和可定制Interlaken IP内核

• 可交付全集成IP,包括MAC、PCS和PMA层。

• 兼容Interlaken协议定义v1.2

Altera产品营销总监Alex Grbic评论说:“我们灵活的Interlaken IP内核使得市场上的各种SoC、ASSP和ASIC器件接口能够立刻使用Altera FPGA。演示与Cavium OCTEON器件的互操作表明,我们提供了高质量的Interlaken IP,而且实现了我们对解决方案的承诺。”

Altera Interlaken IP内核非常适合用于接入、骨干以太网和数据中心应用的多太比特路由器和交换机,这些应用要求IP可配置,以优化实现各种流量指标,并能够扩展到下一代平台。Interlaken IP包括Altera技术的收发器(PMA)、PCS和MAC层。PCS层在Stratix V和Arria® V FPGA中得到了增强,从而帮助客户节省了30%到50%的FPGA逻辑资源。 Interlaken IP不但节省了资源,还通过了大量的仿真验证,能够可靠的工作在内部和客户平台上。

标签 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购

更多新闻