• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ST成功开发世界上小的MEMS电子罗盘模块

来源:中国电子网
时间:2013-08-02

分享至:

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;),利用其先进MEMS技术在一个封装内整合3轴加速度计和3轴磁力计,成功开发出世界上小的电子罗盘模块。

这款微型芯片的尺寸仅为 2mm x 2mm,比同类产品小近20%,适用于智能手机等产品的先进导航和运动感知功能。

即使是小的空间节省对于智能手机、活动量监测手镯(activity-monitoring bracelet)或智能手表都十分的贵,意法半导体新产品LSM303C 电子罗盘比实力接近的竞争产品节省近1mm2 的印刷电路板空间,这有助于设计人员优化器件配置,小化Wi-Fi、Bluetooth 和蜂窝射频接口(cellular radio interference),从而提高室内导航或先进运动跟踪等应用的性能。对于其它智能消费电子和专业应用,包括可穿戴设备,LSM303C在尺寸方面的优势使其能够实现尺寸更小设备的设计。此外,在印刷电路板上,这款加速度计与磁力计的封装意法半导体的12引脚纯加速度计相兼容,让设计人员能够迅速更新或提升更多基本产品的功能。

LSM303C集成一个高性能三轴磁强传感器(magnetic field sensor)和一个先进的三轴加速度计,通过其16位数字输出提供精确的方向信号。这款磁传感器的满量程为±16高斯或±1600微斯特拉(µT),动态范围高于市场其它同类产品。

这款加速度计有三个满量程可选:±2、±4或 ±8g,兼有高分辨率和先进的输出精度。LSM303C还拥有先进的电源管理、温度补偿、宽电源电压范围和用于运动、自由落体和磁场强度检测的可编程中断发生器,有助于简化系统设计。LSM303C的低噪声和低功耗特性还可让运动应用连续运行,从而有助于简化软件设计。

LSM303C可与意法半导体的独立式微型陀螺仪,例如3mm x 3mm L3GD20H,配合使用,在高端智能手机、游戏机或运动监测器等设备内实现9轴感知应用。意法半导体拥有强大的MEMS传感器产品组合,包括独立加速度计、磁传感器和陀螺仪、电子罗盘、6或9个自由度的集成模块、基于ARM的智能传感器、iNEMO 引擎传感器融合软件和iNEMO-M1微型板上系统。

意法半导体运动MEMS产品部总经理Fabio Pasolini表示:“LSM303C是世界上小的电子罗盘,是所有的智能手机和用于家中、工作场所、健身和业余活动的创新感测设备的选择。此外,当与我们的MEMS陀螺仪配合使用时,可以支持更先进的运动和定位相关功能,这新的微型传感器不仅扩大了我们的MEMS产品组合,更保持了我们MEMS产品在市场上的优势,这都归功于我们早期的连续的技术投资。”意法半导体现已提供LSM303C的样片,2mm x 2mm x 1mm LGA封装的LSM303C预计将于2013年12月开始量产。

标签 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻