• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

飞思卡尔推首款基于ARM Cortex-M0+处理器的5V 32位MCU

来源:中国电子网
时间:2013-08-02

分享至:

飞思卡尔半导推出业界首款基于ARM Cortex-M0+处理器的5V 32位MCU。全新Kinetis E系列MCU具有强大的系统电磁抗噪能力(过去只有8位和16位MCU具有这种能力),如白色家电和工业应用,同时提供高效率和代码密度。

全新的Kinetis E系列产品是洗碗机、冰箱、家庭和楼宇控制系统、电机控制风机、工业转换器以及通常在高噪声环境中运行的其他设备等应用的理想选择。利用这些器件的耐用设计和32位处理能力,系统设计人员可以只采用一个器件,而不是以前所需的多个MCU。此外,大间距封装选件和高静电放电保护性能支持单层板设计,减少其他电路保护组件的需求,从而降低系统成本。

Kinetis

飞思卡尔MCU业务部营销和业务开发副总裁Brandon Tolany表示:“32位MCU一直以来都以低电压运行,人们认为,其在工厂等恶劣电磁环境甚至很多家庭中并不可靠。Kinetis E系列MCU开创了新局面,完美结合了低成本、高性能、先进的电磁兼容性(EMC)和静电放电(ESD)保护功能,符合工业级的可靠性和温度要求。”

飞思卡尔还提供硬件功能(基于Kinetis E系列MCU)和预认证、容错软件程序,帮助客户提供符合IEC 60730 B级安全标准的家用电器,该标准是欧洲市场的强制性标准。

Kinetis KE02 MCU特点

EMC和ESD保护特性,提供强大的抗噪性能,符合工业级的可靠性和温度要求

卓越的电快速瞬变脉冲群/静电放电(EFT/ESD)性能

闪存、RAM、寄存器、看门狗和时钟测试

工作电压:2.7V-5.5V;环境温度范围:-40℃ - +105 ℃

20 MHz的ARM Cortex-M0+内核

单周期32位 × 32位倍增器

单周期输入/输出接入端口

高达64 KB的闪存

256 B的EEPROM

4 KB的RAM

Semico Research首席技术官Tony Massimini表示:“我们非常高兴看到有这样价位的32位MCU系列面向这类环境,令人印象深刻。采用 Kinetis E系列MCU,客户可以逐步提高性能,充分利用更多先进的开发工具和围绕ARM Cortex M0+内核的广泛生态合作体系。正如我们所见,市场向32位解决方案转变是大势所趋,这些5V MCU的耐用性甚至使面临信噪比问题的系统也朝着32位转变。”

采用世界一流的软件支持自由设计

Kinetis E系列MCU提供世界一流的开发支持,包括FRDM-KE02Z Freescale Freedom开发平台、Processor Expert软件以及软件开发工具包,可轻松访问样本软件库。采用低成本Freescale Freedom开发平台,客户可以轻松、快速评估并原型设计飞思卡尔MCU。此外,Kinetis E系列MCU还获益于广泛的ARM生态体系支持,包括现成软件、工具和培训,以及合作伙伴开发的解决方案,如IAR Embedded Workbench和Keil MDK-ARM微控制器开发工具包。其他开发资源包括具有高性能和功率效率CoreMark/mA的中间件和软件库。

供货和定价

款Kinetis E系列器件是64引脚QFP版的KE02,现已开始供货。KE02 MCU系列每万件建议销售单价为78美分到1.13美元。FRDM-KE02Z Freescale Freedom开发平台现已供货,价格为12.95美元。

标签 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购

更多新闻