• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

4G起航:O2宣布上市日期,其他厂商待定

来源:EEWORLD
时间:2013-08-02

分享至:

    截至到今早,4G频谱分配工作已基本扫清障碍。英国移动运营商O2宣布,将会于本月29号在伦敦,布拉德福德, 利兹三座城市开始提供有限的4G服务。

    五个月前购买4G牌照的三家公司Vodafone, Three 和BT到目前为止依然没有公布具体的4G上线日期。

    O2表示,他们将会在今年年底将4G覆盖到10座城市。

    4G牌照的频谱介于800MHz和2.6GHz之间。Vodafone, O2, Three, BT 和EE五家公司都已经购买了该牌照。

    但是在此期间EE获得了英国通讯管理局的许可,可以使用现有的1800MHz频谱,因此它比其他公司都发展的更快。原本该频谱是买来用以提供3G服务的,现在用来支持4G。

    Vodafone表示将会在今年夏天推出4G服务,Three也表示会在第四季度开始4G服务。

    无线网络公司所使用的4G频段原本是模拟信号电视所覆盖的频段。

标签 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

更多新闻