• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

冰箱牙刷齐改造 网友零成本自制空调扇

来源: 中关村在线
时间:2013-08-02

分享至:
    酷暑难耐,全国大部分地区持续的高温天气已经让人们无法再淡定下去了。就在本周,在上海人民广场的大理石地面上放一片厚切的五花肉,只要30秒时 间,贴地的一面就已经泛白,十分钟过后,整块五花肉已经八分熟;在地上放一根蜡烛,不一会儿功夫蜡烛就开始熔化,并渗出蜡油。相信大家都看到了这则新闻报 道,以至于近几天微博上疯传着这样一句话:我和烤肉之间只差一撮孜然的距离。



0成本应对高温天气 DIY空调电扇汇总

  即使温度再高,也不可能不出门,虽然我们家里都有空调、电扇等降暑家电,但是室外温度无法人为改变,我们所能做的,仅仅是高温天气尽量少外出,多喝水,以防中暑而已。


人民广场大理石地面烤五花肉(新闻截图)


大理石地面烤化蜡烛(新闻截图)

  在高温天气里,有人会憧憬一罐冰镇可乐,或是一根冰凉的雪糕,有的人则不需要花一分钱也能清凉一夏。借着高温话题,今天笔者就为大家盘点一下那些DIY的降暑小家电,看似复杂的空调和电扇,自己动手也能制作出来。

  大学生自制小电扇

  前段时间在网上爆出了很多大学宿舍没空调,引发学生抱怨的帖子。对此事的评价众说纷纭,有人说早几年上大学的时候根本就没空调,现在的孩子吃不 了苦,也有人说现在家家都有空调,生活水平在提高,为什么大学宿舍没有空调呢?在此笔者也不评价是非,如果你恰恰赶上了没空调的宿舍,那么不妨看看这位同 学自制的电风扇吧。



部分工具

  


电动牙刷上拆下来的电机

  需要找一个提供动力的小电机,首先拆解了一个小按摩器,不过发现里面的电机噪音太大,终没有采用,用废弃的电动牙刷里面的电机代替一下。


为废旧的台灯底座安装开关

  一个废旧的小台灯,使用裁纸刀把前面扣出一个洞,安装从台灯上卸下来的开关,纯手工制作,稍微有点粗糙。


风扇试验

  用一些包装中的透明硬塑料,剪成扇叶形状,然后使用502胶固定在瓶盖上,再穿过电机,形成联动。电机接线后,试验是否能够带动扇叶,电机电压为5V,动力可能比较小,所以需要反复试验。


成品展示

  ZOL观点:整个电风扇全部采用废旧材料制作完成,成本几乎为0,由于采用的是电动牙刷上的电机,所以动力也不一定就小到哪去。另外,使用废旧台灯作为底座也保留了一定的美观性,不过扇叶没有网罩,使用时需要小心一些。

  创意:★★★

    成本:0

  非便携式暴力风扇

  市面上便宜的夹扇也要五六十元,比较适合在办公桌前使用。笔者接下来要介绍的DIY夹扇,需要用到机箱电源的风扇,外观看上去比较暴力,模仿请慎重。所需材料:废旧的电脑电源风扇,能转就行;报废的台灯制作成支架;12V的直流电源(卡带随身听的产物)。



所需工具、材料(图片来源于果壳网)


废旧电脑电源上拆下风扇(图片来源于果壳网)


台灯底座(图片来源于果壳网)


台灯底座上安装一个简单的开关(图片来源于果壳网)


开关设计(图片来源于果壳网)


用捅铜丝把风扇固定到灯头上(图片来源于果壳网)

  本文资料来源于果壳网

  ZOL观点:仔细看了一遍,台灯支架本来就可以夹在桌面上,这给制作夹扇提供了非常好的先决条件,12V的电源就需要我们在废旧小家电里寻找了,另外,台灯支架里的风扇开关是作者自己焊接的,没有一定DIY基础的话还真是个难题。

  创意:★★★★

    成本:0

  坑爹的DIY降暑组合

  酷暑天气高富帅们都到空调房里啪啪啪去了,屌丝们该怎么办呢?有位网友推荐了这招简易"空调"自制方法,值得屌丝们借鉴一下,不过看完之后,总感觉有点"坑爹"。

  步,先准备一小盆水放入冰箱里冷冻成冰,准备降温用。



把水盆放入冰箱

  第二步,水冷冻后,温度达到0度,这时候可以取出来放好备用。


从冰箱中取出水盆

  第三步,拿出家中的风扇,对着水盆吹风,人只要站在水盆的下风位置就能感受到风的清凉了。


“空调”制作大功告成

  这种“空调”使用起来有个缺点,那就是它会给房间不断加湿,所以只适合在天气比较干燥的天气下使用,否则就会适得其反,让人感到更加湿热。

  ZOL观点:这么大一盆水放冰箱里冷冻,得费多少电,水盆四周附着的冷凝水给清洁带来麻烦。

  创意:★

    成本:电费不详

  自制山寨空调扇

  现在这天气,真喵了个咪的热啊。传说北京地面温度已经超过60度了,要是在这鬼天气还没空调,是不是就此杯具了?还不可以。DIY达人提供了一个省钱的办法,让你活过这该死的夏天。



DIY空调扇(图片来源于果壳网)

  你需要的一切不过一个冷柜,一个风扇,一个水泵和一些管子。把冷水抽到风扇前的管子,这样风扇吹出的风就可以得到一定程度的冷却。当然这跟真正的空调肯定没法比,但考虑到太阳实在太热情了,能凉快一点是一点吧。

标签 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻