• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

实用噱头需分清 揭秘智能电视选购四大误区

来源: 中关村在线
时间:2013-08-02

分享至:
    现在智能电视的热潮可以说席卷了全球,我们不妨先来看看这样一组数据,根据中国权威专业的家用电器市场研究公司的数据显示,仅在2012年,中国电 视市场总量将达4280万台,其中3D电视可达1875万台,智能电视可达1610万台,占比分别高达43%、37%。更为客观的是,预计2013年3D 电视销量将达到2716万台,智能电视销量将达到2604万台,较2012年均可增长近百万台,其中智能电视销售占比在2013年将首次超过50%。从这 组数据中,我们就可以看出,智能电视在市场中无疑有着很大的销量。


  其 实平心而论,和几年前的智能电视相比,现在市场中的智能电视,在硬件配置上不断攀升,从32英寸发展到42英寸、55英寸甚至的84英寸的旗舰级产品。系 统平台方面,也是紧随安卓系统的步伐,很多品牌都已经升级到的安卓4.2版本。而除了硬件配置上的变革之外,在智能功能上更加齐全。在内置线视频平 台,安卓应用市场功能方面,也考虑十分周到,这也是很多购机用户智能电视的基本原因之一。

  但是有一些消费者,在购买智能电视之 前,只看到了厂商的片面宣传,经常容易被误导。例如多花钱买到了不实用的功能,造成金钱和资源的浪费。作为IT专业媒体,我们有理由也有责任为消费者提供 选购的技巧,让大家远离厂商的各种忽悠。因此,在本篇文章中,笔者就和大家来聊聊智能电视在选购的过程中,消费者常常遭遇的几大误区。大家不妨耐心看看, 希望对打算购买智能电视的消费者能有所帮助。

  ■多核未必人人需要 用户购机需理性

  智 能电视在发展之初,还没有厂商开始炒作多核处理器的概念。可是从2012年下半年开始,双核、四核甚至是六核、八核处理器纷纷展露头角。厂商也是充分利用 媒体来大肆宣传多核处理器的好处,好像用户买回家的不是多核智能电视,都不好意思跟人打招呼一样。笔者认为,厂商的宣传本来是无可厚非,但是作为消费者来 说,理性才是重要的,一味追求多核,并不是明智之选。



并非所有的用户都需要四核处理器

  其实,在智能电视中配置的处理器,和平板电脑与智能手机中相似,比如大家常见的A9双核处理器,就是目前很多智能电视所普遍采用的。多核处理器的好处我们不可否认,例如在观看3D影片以及玩3D游戏时候,画面细节还原效果好,打开多任务不会卡顿。


新浪(68.97,1.23,1.82%)微博TV主界面

  但 是有一些购机用户,对智能电视要求并不高。比如智能电视买回家中,只观看在线影音点播节目,偶尔上个电视QQ视频聊天,微博TV版发个微博,评论转发个好 友的微博等等。对于这些用户而言,每天面对的只是一些轻量级的应用。购买四核甚至六核智能电视,会有一种大马拉小车的感觉。用户购机不仅要多花费很多资 金,还造成了资源的浪费。此外,多核处理器的功耗和发热量也不小,而这些问题也是不容忽视的。

  笔者点评:物尽其用,把钱花在刀刃上。作为消费者,要擦亮眼睛认真去看,否则就会被厂商的宣传所忽悠。对智能电视要求不高的用户来说,普通单核或者双核电视足矣,完全没有必要去追新潮。

  ■ 部分卖点大肆宣传 噱头远大于实用

  智能电视之所以被称之为智能,和传统电视相比,丰富的APP成为很重要的原因。我们也看到了,一些厂商在APP的基础之上,开发了很多附加功能。比如某品牌的智能电视,就大打云健康的口号,开发出很多让人意想不到的新功能。例如使用电视称体重、测量血脂、血压。



电视称体重功能具有创意

  这 项功能配合相应的APP,还能给出相应的建议,让用户可以了解到自己的身体状况。这项新功能创意不错,但是实用性就大打折扣。首先,电子称并非标配,需要 用户单独购买。其实仔细想想,电子称的用途就是称重。由于该品牌官方商城中并无电子称等附件出售,笔者在互联网中搜索到第三方出售的相关附件。


价格不菲的电视专用电子称

  根 据网页的资料显示,这款电子称带有传统液晶屏,可以显示体重信息。此外,还支持无线传输至智能电视中。不过此项功能,还需要使用USB蓝牙适配器才能完 成。总体花费成本为120元+38元=158元,也就是说用户总共要花158元购买电子称及其附件。和普通电子称几十元的售价相比,可以说差距很大。而称 重时候还需要打开电视连接,这种热情能让用户保持多久呢?而且还有一个需要面对的问题,年轻人也许能够熟练的操作。而家中的老年人呢,能否顺利完成体重测 量也是个未知数。

  笔者点评:新功能新技术无可厚非,给用户提供了方便。但是基于体重、血压、血脂等测量的宣传噱头,总给人一种炒作的感觉。人无我有,人有我精。我们还是希望厂商能换个角度考虑问题,开发出用户迫切的功能,而不是想尽办法吸引眼球。

  ■ 应用商城至关重要 参差不齐问题多

  智能电视的除了操作系统之外,APP也是尤为重要。我们先来看看操作系统,目前绝大多数智能电视都基于安卓系统或者是厂商基于安卓系统开发,相对来说比较成熟。并非简单的拿来主义,在界面和用户操作习惯上,都经过了全新设计,让用户可以很快的上手。



某品牌智能电视应用商店中提供了丰富的应用程序

  不 过相对而言,APP应用程序就显得良萎不齐。基本上目前各大品牌智能电视中都带有自家的应用商城。在应用商城中,一些厂商做的比较好,内容非常丰富,提供 的应用程序也是涵盖了游戏、娱乐、视频、教育、购物等多种类型。但是有一些厂商在应用商城中存在着滥竽充数的问题。例如为了让用户看到应用商城中APP十 分丰富,就把很多手机版和平板电脑版本的安卓程序放在商城内。


智能电视APP不能照搬平板或者手机APP直接使用

  这种不负责任的做法,给用户造成了极大困扰。用户满怀欣喜的下载并安装完成后,却出现问题。要么是程序启动后,界面被拉伸,图片与文字严重错位,无法正常使用;要么则是启动程序后直接提示XXX程序已经停止运行。

  笔 者点评:用户在购买智能电视的时候,要优先选择大品牌购买。因为相对而言,大品牌都带有自家的智能应用商店功能,所配备的应用程序也都是经过精挑细选的。 而小品牌智能电视良萎不齐,用户如果无法安装应用程序,那么智能电视买回家,也无法程度上发挥智能电视的用途。

  ■ 网络电视3D云电视 智能电视要分清

  无 论是3C卖场还是电商平台中,各种铺天盖地的宣传都映入用户的眼帘。3D电视、云电视、网络电视、智能电视。很多消费者对智能电视的概念不是很了解,甚至 一部分用户会认为3D电视或者网络电视就属于智能电视。其实,这也是一个极大的误区。有很多用户面对市场中厂商的宣传,难免也会迷失方向。



网络电视≠智能电视

  网 络电视一般是指电视内置了有线或者无线网络功能,带有专用浏览器,能够进行网页浏览。除此之外,还带有在线视频平台,比如大家熟悉的BesTV百视通、 iCNTV中国互联网电视或者华数电视平台以及和丰互联网电视等等。虽然说网络电视功能不少,但是不符合智能电视的标准。网络电视没有安卓或者其他智能操 作系统,仅仅有着功能主界面,能实现有限的几种功能,重要的是,无法安装安卓APP。


3D电视也并不等同于智能电视

  而3D电视就目前看来,仅仅是智能电视的附加功能之一,既很多智能电视都支持3D功能,包括目前的不闪式3D和主动快门式3D。但是反过来,3D电视和智能系统无关,并不是所有3D电视都带有智能系统。

  后来说说云电视,云电视是在网络电视的基础上发展而来。可以实现例如云共享、云播放、云视频等功能。比如用户可以把智能手机、平板电脑中的视频推送到大屏电视中观看,无需连接数据线

  笔者点评:实际上,并没有权威部门对智能电视的概念下定论。但是业界内彼此对智能电视的定义也达成了共识:一般对于智能电视来说,要具有开放式平台,搭载了 智能操作系统,包括但不限于安卓系统、Windows系统、Linux系统、Unix系统或者厂商自行开发的操作系统,用户还可以下载和安装使用各种应用 程序,卸载功能也要完备。

  写在后:其实对于购买智能电视而言,消费者在选购中容易遇到的误区还远远不止这些, 有看法的读者可以在文章评论处留言。智能电视相对普通电视来说,更重要的还是用户体验。因此在这里,笔者还是建议大家在购机之前,多去卖场中亲身体验一下 产品的各种功能,特别是智能应用方面,再决定购机也不晚。当然了,还有一句话,别被促销员忽悠了。

标签 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购

更多新闻