• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Littelfuse公司推出白色LED保护器,可提高光引擎的整体效率

来源:EEWORLD
时间:2013-08-02

分享至:

Littelfuse公司是全球电路保护领域的企业,现宣布推出该公司的P LED LED开路保护器件系列的产品。 PLEDxSW系列 LED保护器 与Littelfuse之前推出的黑色模制主体的PLED器件不同,此产品采用白色材料模制成型,在LED器件中较不醒目,特别适合室内应用。 它还同时反射更多光线,从而提高 光引擎 的整体效率。

在LED灯串中某个LED出现开路故障时,此器件可提供转换电子分路。 PLED器件与串联灯串中的每个LED并联。 当某个LED发成故障造成断路时,与它连接的PLED会接通,并将本应通过故障的LED的电流导向PLED。 这确保了灯串中的其它LED能够正常工作,因此熄灭的仅仅是单个LED而非整个灯串。

PLEDxSW系列LED保护器兼容1、2和3瓦的LED灯。 其小尺寸、超小型的封装可高效散热,因此是密集型电路板应用的理想选择。 与硅控整流器(SCR)和齐纳二极管等之前的LED开路保护解决方案相比,此产品具有更高的可靠性和更低的维护要求。 例如,SCR通常体积较大,并需要电阻器等额外的元件来设置触发电压或接通电压,而且其触发电压随着温度的变化会有较大的起伏。 在被保护的LED出现开路故障时,齐纳二极管会造成额外的功率耗损。 这类产品也不适合用于较高的直流电流,否则会缩短其寿命或导致灾难性故障。

PLEDxSW系列LED保护器的标准应用领域包括使用高亮度LED灯串的各种照明产品,例如室内照明、飞机/跑道照明以及广告标牌。

“由于的PLEDxSW系列产品专为需要高亮度、高可靠性和低维护应用中的LED保护而设计,因此这些产品可为电路设计师带来优于SCR和齐纳二极管的重要优势,”LED保护器产品经理Betty Li表示。 “此系列产品的另一项优势是较不显目的模制白色主体,这样的设计可反射更多光线,从而提高光引擎的整体效率。”

PLEDxSW系列LED保护器具有下列主要的设计特色

• 保护器在LED设备中较不显眼;能反射更多光线,提高光引擎效率。

• 即使某个LED故障造成断路,余下的LED灯串可继续正常工作。

• 标准的SMB封装提供了布局灵活性;其化散热效果使其成为密集型电路板应用的理想选择。

• 维护要求低,可靠性高。

• 环保产品

供货情况

PLEDxSW系列LED保护器的起订量为2,500只,提供卷带包装。 大额订单现可通过全球的Littelfuse授权经销商索取样品。

标签 LED LED保护器 光引擎 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购

更多新闻