• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

触摸屏笔记本渗透率远低于预期 仅为预期一半

来源:腾讯科技
时间:2013-08-01

分享至:

近日消息,据台湾媒体报道,据渠道零售商业内人士称,触摸屏笔记本电脑的市场渗透率可能会低于预期目标,原因是渠道零售商们一直将重点放在清理现有的存货上,那些存货大多为2013年上半年发布的基于Ivy-bridge的笔记本电脑产品;另外,渠道零售商们将推迟基于Haswell的触摸屏笔记本电脑的推广计划。

触摸屏笔记本电脑季度的渗透率在10%左右,大多数渠道零售商原先预计触摸屏笔记本电脑的渗透率将在第二季度上升到15%到20%之间,然后在下半年上升到30%到40%之间。但是现在,零售商们担心第二季度的渗透率也许达不到15%到20%之间。

自从渠道零售商为基于Ivy Bridge的笔记本电脑提供高达30%的折扣优惠后,大多数消费者都选择购买基于Ivy Bridge的笔记本电脑,而不是基于Haswell的笔记本电脑。

业内人士指出,由于产品价格还未降至消费者的心理价位,因此可能还要过一段时间触摸屏笔记本电脑才能成为主流产品。另外,消费者对触摸屏控制功能还不太熟悉,支持触摸屏控制功能的配套应用也比较有限。

标签 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 Digikey代购

更多新闻