来源:新浪科技
时间:2013-08-01
近日消息,英特尔(23.34,-0.05,-0.19%)的首款“开源PC”已经出货。这是一种基本的计算机,瞄准x86应用的开发者以及希望自主组装电脑的爱好者。
英特尔首款“开源PC”MinnowBoard
这一PC名为MinnowBoard,仅仅只有一个主板,而没有外壳。这款PC由英特尔和开源主板厂商CircuitCo Electronics合作开发,从本月开始通过数家零售商以199美元的价格销售。
这是款采用英特尔x86处理器的开源PC,主板电路图和设计文件已根据Creative Commons授权协议发布并提供复制。来自威盛电子的基于x86处理器的开发套件目前已经有售,但并未开源。
英特尔还通过Facebook(36.8,-0.83,-2.21%)的“开放计算项目”分享了服务器设计,不过英特尔主要关注自主设计及制造服务器的大公司。MinnowBoard的尺寸为10.16x10.16厘米,这是英特尔首款面向爱好者和开发者的开源硬件。
当前市面上的其他开源主板均基于ARM处理器或Arduino微控制器,其中知名的产品包括Raspberry Pi。这款产品的起步价格为25美元,销量已超过数百万。
MinnowBoard的价格高于基于ARM或Arduino的开源主板,而由于采用较老的硬件,因此吸引力可能不大。MinnowBoard配备了1GHz主频的英特尔凌动E640处理器,这是2010年发布的一款32位处理器。
不过,MinnowBoard相对于大部分PC价格较低,因此可以吸引编写及测试商业应用的开发者。这些应用终将被部署至服务器、嵌入式设备和其他计算设备。
MinnowBoard的其他硬件配置还包括1GB DDR2内存、HDMI接口、千兆以太网接口、USB接口和micro-SD卡插槽。这块主板的开源UEFI固件支持订制的安全启动环境的开发。MinnowBoard预装了Angstrom Linux系统,并兼容Yocto项目。
MinnowBoard同时还支持英特尔的超线程和虚拟化技术。这是英特尔专有的技术,而AMD(3.77,-0.05,-1.31%)和威盛采用不同的技术去加速芯片上数据传输。目前Digi-Key、Farnell、Mouser Electronics和Newark等在线零售商已开始销售MinnowBoard。