来源:21ic
时间:2013-08-01
21ic讯 测试项目:移动电源的电芯(本测试以锂电池为参考,如果使用的是铁锂电池,请稍微修改参数)、保护板及其整体测试。
测试仪器:费思FT3005-3(3路线性电源),费思FT6301A(120V/30A/150W),费思FT330/360系列万用表。
测试前准备:负载设置为:电压小量程(shift+←),电流大量程,负载处于远端采样状态(menu--config--voltage sence),负载接测试端子并SENCE端子(四线制补偿线损),快速调用功能打开(默认打开)。
电芯的测试,评估与配伍
电芯一般测试直流内阻与容量两个参数。
电池内阻一般有两个测试方法(交流内阻与直流内阻)。交流内阻一般是电芯厂家对电池的生产工艺及产品缺陷进行评估的方法,包括内阻的阻值和波形。直流内阻是使用电芯的应用环境厂家对电芯对实际使用输出状态影响的评估手段。本测试采用直流内阻来测试电芯对输出的影响。
接线方法:负载直接接入电池的两极,正极对正极,负极对负极。
电池内阻:按shift+2(按一次shift,屏幕shift亮,然后按数字键2),调用电池内阻功能。按enter键,设置测试电流,电流值以实际使用时电芯的平均电流值为准。再按enter确认设置。此测试必须接sence端子。按on/off进行测试,每按一次,测试一次。测试结果单位为Ω。本功能支持快速调用(即按一个数字键即可调用此测试功能及测试参数)。测试时间为3S。
电池容量:按shift+5,调用电池容量功能。按enter设置放电电流,电流大小以实际使用电流为准。按enter设置电池截止电压,以实际或者标准电压为准。按enter确认测试参数。按on/off开始测试。屏幕显示放电时间与放电容量,容量单位为AH。按← →方向键查看当前电压,电流值。测试时间与电芯容量和放电电流有关。
批量电芯评估:电池内阻为全检项目,电池容量为抽检项目(抽检比例自定)。电池内阻可以定性的评估电池对输出的影响,老化程度及对多节电芯并联的影响。
电芯配伍:电芯在并联使用时,存在劣币效应(即电芯内阻偏小的电芯会承担更大的电流输入输出负担,从而导致电芯急剧老化,引起一总容量急剧减小,并联寿命缩短,还引起安全隐患)。所以当两节以上电芯并联使用时,尽量选取电池内阻一致的电芯放入同一电池包。偏高的与偏高的配伍,偏低的与偏低的配伍,可以减小安全隐患与增加使用寿命。
移动电源板的测试,评估及来料检测
充电部分:测试充电对电芯的影响,指示灯,及保护板对充电的保护。
接线方法:电源的正负极接入板子充电端口的正负极(模拟充电器),负载的正负极接入板子接电池的正负极(模拟电池特性)。测试前,确认连接线的正确,电源的电压电流设置正确。
充电过流保护点测试:研发测试,负载处于恒压状态带载(恒压值以电池本身能够达到的低和值,两个值,本功能支持快速调用),电源调整电流旋钮从小往大调整(费思电源使用10圈电位器,可以实现精准的调节),观察负载的输入电压和电流。跟据方案的不同,无论负载的电压或者电流跳变为零,即认为保护板保护,记录保护值。调整过程中,指示灯应表现正常。生产或者来料质检测试,方法有二,方法一:把调整范围表示到电源的旋钮上,可以方便测试,方法二:电源限制电压不限制电流,负载设置两个恒流点,保护前一个,保护后一个,本测试支持快速调用和自动测试。
保护时间测试:负载使用动态模式,动态设置成脉冲模式,主值设置为0,瞬态值设置为过流保护值,瞬态时间设置成不同的时间,来测试保护板保护的动作时间。如果是生产性测试,则设置成两个不同的步骤,保护时间下限一个,保护时间上线一个,本功能支持快速调用和自动测试。
保护稳定性测试:本测试好使用费思负载提供的上位机软件测试。安装好费思附带的软件,用电脑与负载联机以后,使用动态功能或者序列功能进行测试。软件自动完成功能性测试,并记录测试过程中的电压电流时间变化,测试完成后,可以观察测试过程中有无异常状态。
充电的过压保护测试:过压保护的过压点,过压保护时间及保护稳定性请参考过流保护测试,不同的是,调整电源的是电源的输出电压,负载处于恒流状态。
放电部分测试:
接线方法:电源的一路输出接入到板子的电池位置模拟电池状态,另外一路待命,用来激活移动电源保护以后的再次输出,负载接入板子的输出位置,如果有多路输出,请顺序接入或者使用多台房子啊同时测试。测试前,确认设置测试的正确与连线正确。
电池容量指示:正常输出后,调整电源的电压,从低到高,然后观察电池的电压与容量指示灯是否一致,可以把旋钮标示几个相应的位置,判断指示的正确与否。(电池的容量指示灯一般是以电压为指示标准的,参考了铅酸电池的指示方法,与智能手机的高成本容量算法不同,也就是,为什么指示灯暗了一个的时候,电池容量已经少了很多了)。
电池欠压保护:电池不能过放,所以保护板必须有欠压保护。调整电源的电压,从高向低调整,观察负载的输出,记录断电时的电源输入的电压值。如果批量检测,可以标示电源旋钮的上下限进行测试,也可以把电源和负载并联以后,再输入到电池接入点。调整控制用电子负载即可进行测试。
输出的电源参数:
基本参数:
开路电压:测试开始输出时,输出端的电压值,长期稳定性,波动幅度。
满载电压:负载处于满载状态,测试输出的电压,电流值,长期稳定性,纹波等参数。
电源调整率:负载处于满载状态,调整电源输出电压从3.3~4.3,测试输出端的电压电流,功率变化。
负载调整率:输入电源不变(3.3,3.8,4.3各测试一次),负载从空载到标称满载过程中,测试输出端的电压,电流,功率,纹波等变化。
过流保护点:测试过流保护点的大小,保护时间,保护稳定性,测试参考充电保护。
能量转换效率:测试输出功率和输入功率的比值,测试整个放电过程的比例,进行加权平均。并且增加电池内阻予以修正。用来评估控制板的特性