• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

S4评测得分高不真实 三星或刻意优化

来源:搜狐IT
时间:2013-08-01

分享至:
    北京时间8月1日消息,国际版三星Galaxy S4智能手机采用的是Exynos 5 Octa处理器,在一些测试软件中,它的表现相当出色;比如,GPU达到了532Mhz,CPU达到1.2GHz。当然,这样好的成绩有一个前提,那你就是你用的是“特定”测试软件,如果不是,结果就有些不同了。
  在测试时S4刻意使用GPU和CPU频率
  AnandTech对此进行了调查,发现三星Exynos 5 Octa版S4制定了“白名单”,在一些测试软件中,Exynos 5 Octa版S4可以取得更好的成本。当设备发现“白名单”测试软件运行时,它会转至高性能模式,而不是“真实世界”的模式。
  例如,在常规运行时,S4的GPU频率大约为480MHz,如果你使用测试工具,例如GLBenchmark 2.5.1、AnTuTu或者Quadrant,频率会高升至532Mhz,这种速度一般消费者根本体验不到。
  S4的CPU也一样。一般来说,S4的CPU运行在500MHz,速度1.2GHz。用测试工具测试时,设备自动转至1.2Ghz频率。
  不只采用Exynos 5 Octa处理器的S4是这样,采用高通Snapdragon处理器的美国版S4也是这样。
  换句话说,三星优化了S4,让它在实验室的表现更好,故意忽视真实世界;在运行特殊测试软件时,它有意将GPU和CPU发挥性能。
  AnandTech深入调查发现,在S4中有一串代码叫“BenchmarkBooster”,它可以提高测试表现。
  《Microprocessor Report(微处理器报告)》资深编辑凯文-克莱维尔(Kevin Krewell)表示:“在能耗、散热管理软件中,一些测试软件被刻意挑选出来优待,从而提高评分。对于用户来说,现实世界中却没有这样的效果。”
  一些出版物会用测试软件来评估三星S4,而这些软件可能恰好进入三星白名单,这会影响评价。刊物给出的好评并不符合S4在真实世界中的表现。
  三星:无意提升测试结果
  针对此事,三星发表声明解释:“在一般条件下,Galaxy S4设计时的GPU频率是533MHz。然而在一些特定游戏中可能会引起超载,比如,当游戏长时间处在全屏模式时,因此GPU的频率会降低至480MHz。同时,一些应用一般在全屏模式下使用,比如S Brower、Gallery、Camera、Video Player、某些测试软件(它也需要很高的性能),GPU频率533MHz适用于这些程序。为了给客户带来体验,S4的GPU频率是变化的,我们无意针对特定测试结果改进。”
  声明“声”而不“明”
  从三星的声明来看,当用某些软件测试Exynos 5 Octa版本S4时,的确GPU会转入高性能模式。
  AnandTech解释说,S Browser、Gallery和视频播放器(Video Player )运行时,GPU频率会限制在266Mhz。尽管Camera APP达到了532MHz高点,但它很少发生,只持续相当短的一段时间。

 
  换句话说,所谓的“GPU频率533Mhz”可能适用于一些官方程序,但当中没有一个真正用到。同时,第三方测试软件却使用了频率,使得测试得分被推高。
  因此,三星虽然说S4优化“无意针对特定测试结果改进。”但它同时也明确表示,在特定测试程序中S4会跳至GPU频率。还有,它完全忽略了“BenchmarkBooster”硬编码,没有作出解释。
  Moor Insights & Strategy分析师帕特里克-摩尔海德(Patrick Moorhead)查看了三星的声明和AnandTech的解释,他说:“三星使用工具提升S4在官方应用中的表现,这套工具也用在了测试软件中。现实却是大多的应用被有被提升,用户无法体验到这种好处,总体来说,引起争议的三星手机的测试结果无法反应真实世界的应用性能。”
标签 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

更多新闻