• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

PSoC 4独树一帜 满足白电和工业控制专业领域需求

来源:elecfans
时间:2013-07-31

分享至:

据观察,在整个8位、16位与32位MCU市场上,8位、16位大有向32位演进趋势,32位产品供应商显然占据越来越多优势。此外,IDC预计,到2016年,ARM在嵌入式处理器市场的份额将提升至68%。ARM 32位处理器在设计人员中变得越来越流行。鉴于此,赛普拉斯打造针对白色家电和马达控制应用而定制的可编程SoC PSoC 4开发套件,价格低至25美元,尤其在任何需要低功耗和触摸按键以及LCD显示的场合中极具竞争力。

赛普拉斯上海分公司市场部经理Mikeson Wang表示,赛普拉斯完全从客户角度出发,特意开发出低成本开发套件,降低用户的设计门槛,使工程师更好地评估PSoC架构。

赛普拉斯大中国区市场部经理Mikeson Wang

相比FPGA等可编程数字架构,一般面向偏高端的应用。赛普拉斯的PSoC架构为可编程的混合信号,包含可编程数字、MCU和可编程模拟,并且主要针对成本较低的消费类应用和低成本工业应用。而PSoC 4架构融合ARM 32位Cortex-M0处理器,打造低成本、无限可编程的特色,改变了传统的设计方法。Mikeson强调,我们提出的设计理念是硬件和软件协同设计,使硬件跟软件一样可编程,这是颠覆了传统MCU软件可编程、硬件固化的设计理念。

正如Mikeson所说,PSoC 4低成本优势结合的软硬协同设计方法使其在低成本应用市场更具差异化优势。尽管FPGA厂商,如Xilinx、Altera,亦强调软硬件协同处理,但是赛普拉斯的成本优势及市场定位是其无法媲美的。而相比一般嵌入式厂商而言,赛普拉斯的PSoC 4架构凭借其无限可编程性大大于他们,成为取代16/32位MCU市场的独特利器。

争霸白色家电、工控领域,不同厂商的差异化表现

除了赛普拉斯之外,现在还有多家公司获得Cortex-M0处理器授权并在白色家电和工业控制市场分庭抗礼,如NXP、ST、新唐科技等。

下表,NXP在Cortex-M0的市场上表现不俗,其LPC11D00和LPC12D00系列凭借其总体系统成本降低15%,已经广泛用于白色家电和工业应用;ST的STM32F0微控制器助力开发人员打破采用传统专有内核的8位和16位MCU的价格和性能限制,内置硬件RAM奇偶校验可简化家电MCU与Class-B类工业安全标准的兼容设计,提高实时应用性能;台湾新唐公司(Nuvoton)基于Cortex-M0的Nano系列凭借低成本高效能优势,占领工业控制一席之地。

相较而言,由于PSoC架构和ARM32位低功耗Cortex-M0处理器的完美融合,PSoC 4架构可实现同类的功耗,休眠模式仅为150 nA,Stop模式下的功耗低至20nA。它拥有任何Cortex-M0器件宽的工作电压范围,能支持介于1.71V到5.5V之间的全部模拟和数字工作电压。

标签 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

更多新闻