• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NAND闪存季度意外出现短缺

来源:21ic
时间:2013-07-31

分享至:

21ic讯 据IHS公司的移动与嵌入存储市场追踪报告,今年季度中国低端智能手机的需求大增,让内存供应商措手不及,刺激了NAND闪存市场的增长并导致其出现供应短缺。

季度NAND闪存出货量为87亿个(1GB当量),高于去年第四季度的82亿个,而且是近五个季度以来的水平,如图所示。但供应随后增加。

图:全球NAND出货量数据 (以10亿1-GB当量计算)

继2012年遇到挫折以及随后减少NAND供应之后,内存生产商面对季度出现的NAND短缺始料未及。更令人意外的是,第二季度需求仍然高涨,导致整个产业处于短缺状态,这对于NAND市场来说极其罕见。

中国市场的短缺现象尤其突出,中国拥有庞大的消费群准备升级到较高端的手机,是低端智能手机的热门市场。智能手机通常采用4或8GB的嵌入式多媒体卡(eMMC),其中包含NAND闪存芯片。2013年上半年,中国市场对于升级手机的需求是导致全球NAND紧缺的因素之一。

相对于低端智能手机日益兴旺的局面,苹果iPhone,甚至近推出来的三星Galaxy S4等高端智能手机却显露放缓迹象,凸显出高端手机市场日益饱和的现实。

然而,移动设备的使用量现在仍约占总体NAND闪存供应量的50%。NAND的使用增加,对于eMMC尤其有利,该产品日益渗透智能手机与平板电脑领域。eMMC受到青睐,是因为它支持高闪存密度,同时占位面积小和功耗较低,非常适合手机与平板电脑的要求。今年eMMC出货量预计将达9.03亿个,比2012年的6.53亿大增39%。

随着近NAND闪存短缺发展到低密度NAND领域,使用“NAND+DRAM”型多芯片封装(MCP)的智能手机芯片组可能转向采用eMMC或eMCP,这两种产品拥有更多的潜在供应商。这些供应商包括美国金士顿与台湾群联电子的合资企业KSI,该企业专门面向移动领域,显然是NAND短缺局面的受益者,因为内存买家开始寻求传统供应商以外的货源。

总之,目前的NAND短缺局面可能持续到下半年很长时间,第四季度开始才会有所缓解。

但是,NAND市场是否能因此占到便宜,还要看PC市场的命运。PC难以吸引消费者的太多关注,这将妨碍SSD的渗透,而SSD在NAND需求中占有很大的份额。甚至移动领域的强劲势头可能也不足以阻止NAND闪存市场在第四季度变成供应过剩。

标签 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购

更多新闻