来源:中关村在线
时间:2013-07-31
很多大型安防工程商采用支持智能视频分析(VCA)的监控设备,用来解决实际问题。当智能分析并不被人所了解时,媒体过渡曝光不免有些过度夸大VCA成分,甚至有人认为有了智能监控就能完全代替人工操作。但在实际应用中,智能视频分析却让人有些失望。
相比较原来的智能分析,如今的智能分析技术更为成熟。那么为什么用户仍然遇到了麻烦呢?答案很简单。首先要客观地认识智能分析,对VCA抱很高的期望却又无法实现,这就是对智能分析的一种误解。
智能分析实现了自动化监控的功能,但它不能够完全替代人类工作。考虑到监控外部环境干扰因素,智能分析起到的是辅助作用。
盲目崇拜智能分析 VCA被神化不止一点
对于监控视频分析正确的理解是,其善于检测判定简单的活动事实,而并不能够做意向推断。也就是说,当监控所拍范围内聚集很多人时,智能监控给予红色提示,但并不代表该区域内出现了寻衅滋事的情况,有可能是打折促销的推广活动。
监控环境 室内外智能分析不同
当智能监控涉及到室内和室外时,其应用需求也有所不同。在处理环境问题方面,低端的解决方案使用简单,室内入侵检测环境较为稳定,误判率不会太高。当被检测区周边枝繁叶茂或监控道路上的行驶车辆时,这种智能分析更具挑战性。通常情况下,会采取端到端的解决方案。
室内外智能分析应用
在室外监控中,必须使用高效的风力和振动探测设备,用来过滤动物、飘过的垃圾及树木;还应承受极端天气,耐高温、抗低温、沙尘及灰尘等。
根据极端天气及环境中的智能分析,建议采用热成像监控摄像机。这种监控摄像机对光线不太敏感,因此可以在完全黑暗的情况下进行拍摄,与普通监控摄像机相比,它能够在较远的距离外探测到移动的人和物体。
监控摄像机在使用中有良好的图像质量和图像内容,智能分析VCA达到效果。智能分析解决方案应该之被部署在特殊应用领域。用户应当正确考虑自己的需求,从而改变监控功能,或判定倒是是否使用智能监控。
安装智能监控摄像机的位置十分关键,现场要考虑到可视角度及抓拍的距离,选择多大口径的镜头,甚至感光元器件也得考虑在内。长时间定点监控,需要更为精准的视频分析。通过对监控图像序列的处理和分析,别物体入侵的行为,如果摄像机很容易让一个人通过,那么智能监控的存在就形同虚设。
车牌智能监控抓拍
智能监控的合理期望
由于VCA是不是插件或软件系统,经验丰富的供应商不仅具备强大的技术,而且还知道如何规划和部署成功的VCA项目。此外,用户不应盲目崇拜智能监控技术,在强大的智能分析也有可能出错。一个较为敏感的监控系统可以降低误报率,但无法完全消除误报。
有些商家提供免费产品使用,通过前期的指导和使用,告诉他们如何认清智能视频分析,用产品了解VCA特性,避免误区及盲目崇拜的情况。