来源:ofweek
时间:2013-07-31
事实上,随着智慧型手机与平板电脑效能对处理器效能的要求愈来愈高,晶片CPU已开始从单核渐渐朝向双核、四核甚至是八核演进,然而真正的功耗和实质的运作能力,市场上各大厂众说纷云,对于晶片核心数多寡与效能、耗电是否存在着一定的关系,亦有各种质疑声浪。
联发科新招内力惊人
然而,联发科内部表示,大量需要多工处理的多媒体应用已对于智慧型手机的规格及运算效能带来极大的挑战,要满足高效能运算同又不牺牲电池续航力,这只能透过化的多核心处理器技术来实现,如此也意味着多核处理能力正在快速成为行动装置系统整合晶片不可或缺的一部分。
根据联发科的真八核白皮书指出,与市场上现有的八核解决方案一次只能运行一半CPU核心不同(例如采用四核心Cortex-A7与四核心Cortex-A15组合而成的ARM big.LITTLE“4+4”大小核心架构),联发科真八核技术可让八颗核心同时运作,其多核心架构非常灵活,可根据手机上的应用需求智慧协调派工,在低功耗和高效能模式之间无缝隙快速切换。
在现今市场上如三星所推出的所谓的八核心晶片解决方案,其实是“4+4”的大小核运作架构,并非可同时八颗执行。
联发科的真八核强调可一次同时开启八颗核心。