@孙昌旭
听说今早
库克
来华拜访
运营商
了。。。
→MaxLiangSZ:除了移动还能有谁。
→墩子豹子强子钢子:高通总部的EVP今天也要来了,将会见雷布死等OEM老板,嘿嘿
→万圣德:个人估计iPhone6和后续版本会支持TD-LTE,同时兼容FDD-LTE和TD-SCDMA/WCDMA,iPhone5/s TD版本上的可能性较小。
→IAMJEHOVAH:总感觉这个姿态有些晚,让人看起来是被业绩逼的才放下身段
@手机晶片达人
虽然真8核是个市场宣传,但联想,Oppo,BBK,ZTE,金立,华勤,闻泰,都做了MTK的6592了。
@潘九堂
做NFC的朋友赚钱的春天要来了。//@NFCPlayer: 很多人说NFC没标准所以不靠谱,其实是被这些东西搞晕了,甚至国内有厂商宣传自己的2.4G方案也是NFC的一种。其实NFC从来就有标准,而且从来没变过。//@我来mobile你来pay
次接触NFC是2006年,当时的项目中途夭折,06年底开始做国外双界面卡项目,07年是一堆demo,08年开始中移动正式启动移动支付,态度非常open,各种方案满天飞,双界面,SWP,2.4g,那是一段火热的日子呀!09年忽然转向2.4g,10年又开始全终端方案,12年回归SWP,13年试商用
@凌力尔特欢迎您
【凌力尔特面向 i.MX6、ARM Cortex等处理器系统推出完整电源管理 IC解决方案】凌力尔特(Linear @凌力尔特欢迎您 ) 推出完整的 PMIC 电源管理解决方案 LTC3676 和 LTC3676-1,适用于多种便携式处理器,其中包括飞思卡尔 i.MX6 系列、PXA、OMAP、ARM Cortex ...//t.cn/zQiN6GK
@联芯科技
#INNOPOWER#联芯科技四核智能机芯片LC1813,基于40nm工艺,采用ARM Cortex-A7内核,双核Mali-400 GPU,集成1300万像素ISP,支持TD-SCDMA/GSM双卡双待,1080P视频解码并支持Android 4.2操作系统。根据不同的配置需求,LC1813将支持终端厂商推出多档不同价格的千元内四核机,助力智能机快速步入四核时代。