Galaxy Note系列平板手机是
三星
近年来创造的成功的产品之一,也在行业内引领了超大屏跨界手机的风潮,Galaxy Note 2的全球销量已经突破1000万台,获得了十分耀眼的成绩。当然,进入2013年,更高的规格和更强劲的性能迫使Galaxy Note也需要进行更新,再加上临近系列以往的新品发布时间,所以近期关于Galaxy Note 3的传闻便不绝于耳了。那么下面,我们就总结出关于三星Galaxy Note 3主要的
7大传闻
,看看这款全新的跨界旗舰会不会再次为我们带来惊喜。
屏幕增大至5.7或6.3英寸
虽 然屏幕大小一直是三星Galaxy Note 3无法确定的一个因素,但可以肯定的是一定会大于前作的5.5英寸。根据韩国相关媒体的报道显示,该机极有可能将屏幕增大至5.7英寸,只比前作大了 0.2英寸,看上去并不会十分夸张。而今年早些时候“韩国时报”的消息则指出,三星Galaxy Note 3有可能会搭载5.9英寸的1080P全高清屏幕;然而近三星推出的新款游戏手柄配件则支持6.3英寸的大小,所以也让人怀疑该机是否会搭载更大的 6.3英寸屏幕。
搭载高通Snapdragon 800处理器或猎户座双四核处理器
与Galaxy S4一样,三星Galaxy Note 3也极有可能采用双版本的处理器配置,不过性能应该会有所增强。根据“MK新闻”的相关消息显示,三星Galaxy Note 3会搭载目前强的高通Snapdragon 800处理器,支持4K视频播放,并拥有更好的续航能力。与此同时,也有国外媒体表示,该机也会拥有自家的猎户座双四核处理器版本,但是否是更新的型号则 不得而知了。
采用高硬度的柔性屏幕
早 在今年CES大展上,三星就展示了应用柔性屏幕技术的原型手机,获得了广泛关注。而韩国新闻网站的业内人士则透露,这种技术快会出现在三星Galaxy Note 3上,不仅能够使手机屏幕获得更高的强度,还可以通过弯曲的屏幕部分阅读消息和通知信息,获得更好的使用感受。考虑到近期三星曲面屏幕液晶电视已经上市, 可见柔性屏幕技术已经具有一定的商用能力,所以如果三星Galaxy Note 3真的采用了柔性屏幕,未尝不是一个新的卖点。
2013年第三季度发布
相 关报道显示,三星Galaxy Note 3将在今年9月德国柏林举办的IFA展会上发布,考虑到去年同期三星发布了Galaxy Note 2,这种说法还是比较靠谱的。另外,虽然没有相关消息证实,但传闻目前美国运营商AT&T的高层已经拿到了三星Galaxy Note 3的样机。
摄像头升级
相 关消息显示,三星Galaxy Note 3将搭载一颗1300万像素的摄像头,考虑到今年的主流趋势和Galaxy Note系列基本上会延续当年Galaxy S机型的一些配置元素,还是十分可信的。不过,知名科技媒体“Gizbot”则宣称该机将会搭载1600万像素的摄像头,虽然暂时没有任何依据,但是也令 人更加期待三星Galaxy Note 3的拍照表现。
不同的容量版本
据称,三星将提供16GB和32GB容量版本的Galaxy Note 3,并允许用户通过micro-SD存储卡实现64GB的容量扩展。由于之前Galaxy Note 2已经支持micro –SD存储卡槽,所以这则消息的可信度基本上是100%的。
多个版本
目 前,三星已经推出了至少六个不同版本的Galaxy S4,所以相信Galaxy Note 3也会采取相同的市场策略。不过略有不同的是,传闻称该机可以自行选择屏幕尺寸、摄像头等多种硬件配置,给用户带来类似DIY的产品购买体验。其中,昂 贵的限量版本可能还会采用柔性屏幕技术以及金属机身,一改三星“塑料壳”的低档风格,当然我们对这则消息的真实度深表怀疑。