• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

新款iPhone传闻汇总:液态金属框架蓝宝石屏幕

来源:网易科技
时间:2013-07-31

分享至:
7月30日消息,苹果的新款 iPhone 在正式发布之前,向来都是流言的主角,关于其外壳颜色、屏幕大小和型号设置等各种猜测层出不穷,科技媒体DigitalTrend日前对新款iPhone的流言进行了汇总,以下是主要内容。



(1)将在9月或10月发布

这基本上是板上钉钉的事情,因为苹果在今年6月份的WWDC大会上并未发布新款设备,所以我们推测苹果会在9月底或10月初召开新品发布会,此前iPhone 4S和iPhone 5就是在这一时间段发布的。

(2)将会搭载iOS 7

苹果在WWDC大会上发布了的iOS 7操作系统,这是iOS自iPhone在2007年面世以来的一次升级改进,iOS 7采用了更为平面和清晰明亮的设计风格,相信新款iPhone也将会搭载该系统。

(3)廉价版iPhone



在过去几年中,关于廉价版iPhone的传言一直没有断过,而近泄露的图片和报道表明,廉价版iPhone可能会被命名为iPhone 5C,该手机采用塑料外壳,多种颜色可选,售价将在300美元和400美元之间。

(4)屏幕或将增至4.3英寸

iPhone 5C的屏幕尺寸将会与iPhone 5保持一致,而iPhone 5S的屏幕将有可能会有所增大。有传言称iPhone 5S的屏幕可能会增至4.8英寸,但这很显然是有悖于苹果一直以来的屏幕策略的,毕竟iPhone 5将屏幕从3.5英寸增至4英寸厚,苹果就已经要求开发者对应用进行更新以适应iPhone 5的屏幕,所以估计苹果不可能会在目前再将屏幕增至4.8英寸。相对来说,4.3英寸倒是个可以接受的数据,不仅能够显示更多的内容,而且不会对用户的使用体验产生太大影响。

(5)iPhone 5将会停产

有消息称苹果在发布iPhone 5S和5C之后,会打破常规停止销售iPhone 5和iPhone 4S。按照以往的惯例,苹果在发布新款iPhone之后,老款机型不会立即下市,而是会在降价之后再销售两年左右的时间,这一策略在一定程度上丰富了苹果的手机产品线,从而提升了iPhone的销量。

然而来自韩国一家网站的消息称,苹果在在发布iPhone 5S和5C之后,将有可能停止生产iPhone 5和iPhone 4S,这一猜测也不无道理,毕竟iPhone 5C是一款廉价机型,它有可能会与iPhone 5和iPhone 4S形成竞争,这种内部竞争的情况一直是苹果所极力回避的,此外,iPhone 4S和更早的机型近还面临三星的专利纠纷,所以苹果有可能会停止生产和销售这款iPhone。

(6)将会延续iPhone 5的外观设计

新款iPhone的图片在去年12月份首次在网上出现,不过近泄露的新款iPhone零部件图片显示,iPhone 5S将会延续iPhone 5的外观设计,苹果并不会对其进行大的改动,只不过可能会进行一些小小的调整,比如加入双SIM卡支持等。

(7)将能与汽车仪表盘进行整合



苹果在今年的WWDC大会上发布了全新的“iOS in the Car”计划,希望将iOS 7系统全面整合到各大汽车企业的车载平台之中。而公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)在上周的财报电话会议也表示“与汽车相结合的产品将会非常重要”,此外近披露的专利文件显示,苹果正在将iOS与汽车仪表盘进行整合,而这有可能将会在近期为消费者带来全新的使用体验。

(8)将会加入指纹传感器

苹果公司在2012年初收购了指纹传感器制造商AuthenTec公司,所以外界普遍猜测苹果可能会将指纹传感器整合到新款iPhone之中去,有人认为苹果会在Home键加入指纹识别技术,该技术不仅能够提高手机的安全性,同时还能改善目前通过密码解锁而造成的诸多不便。

(9)将会采用全新的显示技术

据传苹果认为目前在iPhone上所采用“显示屏+触摸传感器”的解决方案有可能会形成干扰,所以正在寻找一种名为“触摸显示(touch-on display)”的全新技术,这种技术将会为消费者带来更棒的触控使用体验。

(10)将会搭载1300万像素的摄像头

有消息称iPhone 5S将会搭载1300万像素的后置摄像头,同时9to5 Mac的报道称未来iPhone相机将能够拍摄每秒120帧的视频,从而达到拍摄慢镜头的标准。

(11)将会采用液态金属框架和蓝宝石屏幕



有报道称苹果将会为iPhone 5S配备液态金属框架和蓝宝石屏幕,如果属实的话,iPhone 5S将会成为有史以来耐用的手机。据悉液态金属的强度是钛合金的两倍,而时常充当手表表镜的蓝宝石的硬度更是无需赘言。

(12)将会加入无线充电和NFC功能

2012年年底,苹果的一项无线充电技术专利被公布出来,该专利允许用户在办公桌或家中建立起一个直径1米左右的无线充电区域,如果你是一个苹果控的话,将有可能享受到这种相当酷的技术。此外,由于NFC目前已经得到了广泛使用和认可,所以苹果有可能会在新款iPhone中加入该功能。





























































标签 iPhone 液态金属框架 宝石屏幕 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻