来源:比特网
时间:2013-07-31
ScanSnap iX500 个人专业扫描仪
适用于Windows及Mac 操作系统
全球越来越多用户选择ScanSnap系列的个人扫描仪,因为只需通过一键式(one touch) 的简单操作,便可让用户在弹指间将文件快速电子化为PDF文档。
ScanSnap iX500个人专业扫描仪是ScanSnap系列的型号,于2013年1月面世。iX500备有Wi-Fi功能,让用户可直接将文件扫描或储存到智能手机或平板电脑,更可享受快捷的扫描速度及专业的纸张传送表现。
根据产品推出以来六个月的用户意见显示,市场对Wi-Fi直接连接电脑的功能有很大的需求。为满足广大用户的需要,Fujitsu决定将这崭新功能免费向用户开放。富士通香港有限公司图文影像事业部副总经理黄红说:「我们很高兴为ScanSnap iX500用户免费提供这项新功能。我们期望这新功能可令Fujitsu的扫描仪更切合用户需要,让他们可以全面享受到Fujitsu创新科技所带来的方便。
除了智能手机及平板电脑,此次更新让扫描仪可透过Wi-Fi直接连接到个人电脑(Windows®及Mac)。当以Wi-Fi连接时,用户可享受到与USB连接的相同功能,包括每分钟25张高速扫描(300 dpi彩色)、全自动功能、连接不同的应用程序及云端服务等。由于ScanSnap iX500无须以USB连接电脑,用户在摆放扫描仪的位置上可拥有更大的灵活性。
如要享用新增的功能,ScanSnap iX500的用户可于2013年7月29日起,查阅已安装在电脑上的「ScanSnap 网上更新」(ScanSnap Online Update) 的通知。用户只需依照画面指示进行更新,过程快捷方便。用户同时亦可于Fujitsu全球产品网页,更新ScanSnap Manager(Windows®及Mac),将新功能安装至扫描仪上。
产品特色
1. 扫描环境升级,集中于新研发的图像处理器「GI」处理器
革命性的硬件升级,iX500配备「GI」图像处理器及制动轮,适合以高速扫描大量文件,令用户可无忧快捷地将文件电子化。
(1) 透过Wi-Fi连接,将内容直接由iX500扫描至智能手机/平板电脑/个人电脑
用户现在可以透过Wi-Fi连接,将影像内容直接由iX500扫描至智能手机/平板电脑。档案扫描后以PDF格式(同时提供JPEG格式) 直接存入智能手机,平板电脑或个人电脑,让储存简短文件或备忘录有如使用数码相机般简便。
(2) 速度性能提高至每分钟25页 (300dpi彩色,较上一型号快25%)
除了连接电脑,iX500亦可透过Wi-Fi连接直接扫描到智能手机或平板电脑,并保持高速、稳定的扫描体验。它可自动感应文件大小、色彩、单面或双面,让文件电子化过程更容易、更快捷。
(3) 当高速扫描大量文件时,提供耐用纸张传送表现
继承Fujitsu全球市场占有率的专业用影像扫描仪的纸张传送技术,ScanSnap系列首度装有制动轮,以专业用文件分隔技术,将iX500的纸张传送表现及可靠度大幅提升。此外,iX500也装有超音波传感器,以探测多重纸张传送,让用户可扫描大量档案。
2. 软件可用性显著改善
(1) Quick Menu升级
Quick Menu提供的「收藏夹」选项,让用户可轻易选择如何使用扫描的资料,并随个人喜好列出连接的程序及云服务。另一方面,当扫描名片时,新增的「推荐」功能可自动显示Quick Menu内相关的应用程序。Quick Menu将会根据所扫描的文件种类及用户日常使用习惯作显示,功能应用一目了然。
(2) 更快速地建立可搜寻PDF
透过同时扫描及进行OCR处理,建立可搜寻PDF文档将更快捷(较上一型号缩短扫描时间高达45%)。由于建立可搜寻PDF文档所需的时间与普通PDF文档无异,当它们传送到云服务或应用程序后,用户可以马上搜寻到相关PDF文档。
(3) 名片管理更加完善,并与「CardMinder」软件融合
名片管理软件「CardMinder」 (Windows ® 版及Mac OS版)的全球版本支持11种语言的名片,包括中文(繁体及简体)、英文、日文等,现为iX500的基本配备。
3. 同时推出「升级版IX500」,内置加入「“Rack2-Filer SmartV1.0 with Magic Desktop V1.0」软件
ScanSnap iX500同时推出「升级版」,内置加入了档案软件「Rack2-Filer SmartV1.0 with Magic Desktop V1.0」。现存型号「S1300i」及「S1100」同时也推出「ScanSnap S1300i升级版」及「ScanSnap S1100升级版」。
· iX500预定价格和产品发售日期
ScanSnap iX500 现已于指定零售商有售,建议零售价为人民币3,900元。