来源:电子工程网
时间:2013-07-30
PC
市场现出疲态,消费者喜欢
平板电脑
,但没有人能精准地预测平板电脑出货量会在何时超过PC。但通过对业界发展趋势的分析可知,到明年第二季度,平板电脑出货量可能超过PC。
当然,当前的市场发展趋势可能加速,平板电脑出货量超过PC的时间会提前。 市场研究公司Strategy Analytics的数据显示,今年第二季度全球平板电脑出货量由上年同期的3610万台增长至5170万台。 有数据显示,今年第二季度全球PC出货量为7600万台。也有市场研究公司认为第二季度PC出货量为7550万台。这两个数据很接近,不足以影响对平板电脑出货量超过PC时间的分析。 PC市场在滑坡,出货量同比下滑11%,而平板电脑出货量则在大幅增长。与上年同期相比,第二季度平板电脑出货量增长43%。值得指出的是,Android是平板电脑出货量增长的主力军,Windows市场份额也有所增长。 市场研究公司IDC近将今年PC市场下滑幅度预期由1.3%上调至7.8%。这仍然显得有些乐观,下面是一些简单的数字:假设未来1年PC市场再下滑11%,平板电脑市场增长30%,届时PC和平板电脑出货量将分别达到6760万台和6720万台。这些数字假定未来1年平板电脑出货量增速会放慢。 IDC在另外一份报告中预测,今年平板电脑出货量将增长59%,假设PC市场不会有大幅改进,平板电脑出货量超过PC的时间会进一步提前。IDC目前预测平板电脑出货量将于2015年超过PC,但它对PC出货量的预期过于乐观。今年季度PC出货量下滑14%,第二季度下滑11%。 因此,即使平板电脑出货量增速低于IDC的预期,PC出货量继续以目前的速度下滑,到明年第二季度,平板电脑和PC出货量将非常接近。尽管后PC时代尚未真正来临,但PC-平板电脑共存时代已经到来。 |