来源:虎啸网
时间:2013-07-30
今天一个八十多岁的老爷爷因为没有补交费,迈着蹒跚的步子上到四楼来拿检验单。当我不断的望着这一幕幕重复的发生的时候,我深深地意识到,医院绝对不是一个用户至上的地方,医疗信息化已经一定程度上降低了医院的成本,却没有提高用户体验。
当马云已经开始着手构建他的物流帝国的时候,我在思考,医疗信息骨干网什么时候能够开始?
抛开传统的互联网行业,医疗应该是信息化程度比较高的行业,LIS(全称Laboratory Information Management System,是专为医院检验科设计的一套实验室信息管理系统)、HIS(Hospital Information System 的缩写,即医院信息系统)、PACS(Picture Archiving and Communication Systems的缩写,意为影像归档和通信系统)这些专业领域内的信息化极大地方便了医务工作者的工作,而且一定程度的也给患者带来了方便和实惠。毫不夸张的说,没有了医院信息系统的正常工作,整个医院的工作都没法正常进行!但是从整体上来讲,整个医疗信息产业却是不容乐观的。
就目前的形式来讲,它基本上是这样子的:
1、山头林立
初做HIS当属“军卫一号”信息系统的那一帮人,后来这帮人各自出道,有了今天成百上千的HIS厂商。当然,如果仅仅是因为这样一个原因就成就了今天HIS厂商的星罗棋布那就太夸张了。时至今日,依旧有很多的小的HIS厂商依旧活的很滋润,原因就在于HIS这种专供医院的行业软件,准入门槛非常的高,这同时也说明,一旦进入了,也不容易出局。
国外的医院使用的医疗软件多是自己组织工程师进行开发,而国内的医院的做法更倾向于购买。吵吵(笔者)有一次和我们医院的信息科的主任聊天,该主任就说:“我们医院的领导宁愿花几千万搞一个信息系统,用了几年不好用了,再花个几千万,再搞过一个。”这表面的说法就是信息系统适用性很差,而背后的利益纠葛却是耐人寻味的,这也是医疗信息产业现状形成的一个重要原因。
想在中国做大的医疗信息企业也很多,大部分如东软,走整体解决方案的道路,将HIS、LIS、PACS一起整体销售。也有一些企业走整合的道路,如东华合创,虽然HIS、LIS、和PACS不是一个厂家的,他帮助你把这些系统都统一的整合起来。这些貌似强大的厂商却都有一个弊病:如果你去问用过这些系统的用户,他们都会异口同声的说:“不好用!”
2、用户体验糟糕
现在如果仔细算算的话,依旧还是有不少医院在用着“军卫一号”这套95年研发的HIS系统,如果你是一个有使用经验的医生的话,你会发现该系统进入一个门诊医生工作站都还需要按好多下空格键,用以确认它加载的字库!
一旦HIS厂商在医院的根基无法动摇的时候,大部分公司给予医院的服务其实是非常糟糕的。一个功能的修改或者一个bug的修复,通常都要等好长一段时间,就更不用说这些厂商会进入到医疗前线去收集意见了。
当然,其实医生也很忙,中国的医生真的是很忙,如果一个医生想要比较顺利地完成他的医务工作,他才没有闲暇的时间去给你反应和要求改善程序。
另外一方面,你会发现,在中国,医疗软件的开发人员大部分都是理工科出身,很少有医生会参与开发。这某种程度上是因为做医生的待遇要好过去做程序员,但是给医疗信息产业带来的后果却是十分严重:即便是一个优秀的程序员,也需要花费一年左右的时间去了解医疗的具体事务和流程,才能着手真正地开发。很多医疗软件做得非常烂,访问量大一点的时候,很多数据库的表就锁死,很大一部分原因就是开发人员不理解医疗事务的模型,无法建立优秀的架构。大部分时候,开发人员在需求的后面一味的强行跟进,把整个系统弄的面目全非。
从医院应用的角度来说,搞出如此糟糕的场面来,还有一个重要的原因在于医院的流程的差异和管理的差异,同一套系统,部署到医院往往磨合期就要一两年,在这一两年的时间中,你还需要不断的该进,以适合医院的需要。你会发现一个HIS工程师电脑里面的源码是按不同医院存放的,因为每个医院都不一样。
3、对互联网的浅尝辄止
医疗行业的APP去年在移动互联网的浪潮中着实火了一把,很多人可能都不会同意我说的“浅尝辄止”,他们可能会用丁香园的“用药助手”和杏树林的“医学文献”的火爆来反驳我,但是如果从核心医疗事务的角度来看,你绝对会认为这两个应用是火一把就会死的。
比如“检验助手”这个东西,如果LIS系统有完善的检验参考区间,可以随时的供医生查阅,他会有时间翻手机?再说丁香园的“用药助手”,如果HIS能够提供这样一种功能,在医生开药的时候,会结合病患的既往的病史、年龄、性别或者其他相关的信息做出用药的提示。相比之下,么“用药助手”这种东西就未免太肤浅了。
那医疗行业的互联网是没前途吗?不是!是错估了!
很多人乐观的估计了医疗行业的互联网前途,因为他们没有搞清楚,医院的核心医疗数据是不在线的,他们并不能在互联网上被获取,而不在线的数据对互联网来说就是没有意义的。
虽然我并不看好医疗信息产业的现状,但是医疗信息化经过这些年的发展,所取得的成果是大家有目共睹的。而我也坚信,这种发展势头会持续的高涨下去。如果针对目前的现状来分析的话,医疗信息化的方向大概是以下几个方面:
1、云端化。很多人看好云计算在医疗领域内的应用,认为医疗行业应该是继互联网之后有可能应用云计算的行业,一是因为医疗行业本身具有大数据的特征,二则是医疗行业的信息化走的比较早,发展也不错,信息化的基础已经有了。
无论是从医院管理还是患者体验的角度来讲,医疗信息部署于云平台都是一件必然的事情。那么大的数据量,还有那么复杂的事务流程,没有分布式存储和分布式计算,就没有办法完美的实现医疗行业的彻底信息化。
2、平台化。以前我们看HIS和LIS这些医疗程序的时候,我们简单的认为这只是一个程序而已,今天我么再回过头来看的时候,发现这些程序都变成了系统了,这些程序在自身不断的优化和升级中,已经变成了集合了多种功能和事务的复杂系统了。
以一个LIS系统为例。原本的LIS系统只是用于检验报告的录入、审核和发放。今天我们再看一个LIS的时候,在检验科外它包括了检验开单系统、标本采集系统、标本传送系统、危急值报告系统、检验报告自主查询系统等;在检验科内部,它包括了标本的录入和排样系统、LIS的接口程序、检验单审核系统,以及一些在实验室标准化过程中逐渐增加的事务,包括质量控制、试剂管理、样本存储等等一系列的东西。
如果HIS和LIS在系统上再发展的话,我只好把它定义为一个“平台”了。为了应对不断变动的开发需求,如果我们依旧一味的“缝缝补补”,那么整个系统就一定会有没地方下手“打补丁”的一天。但是如果我们以“平台”的方式来实现一个HIS或者一个LIS 的话,我们的灵活性就大大地增强了。假设我们能够将所有的数据结构都以API接口来访问,那么所有不同的医院就能够在相同的数据结构下得到个性化的程序,适用性的问题也就解决了。
HL7是美国提出的一个标准化的医疗数据传输协议,开始的目的应该是为了交换不同系统的医疗数据。但是当今天我们发现HIS和LIS已经足够大到可以成为一个“平台”的时候,更加精细的HL7协议应该是未来发展的方向,这需要我们所有医疗和信息工作者的共同努力。
3、智能化。如果云端化和平台化已经实现,医疗大数据已经在线了,平台化吸引的众多开发者都就位了,智能化就是医疗信息化往深度发展的一个必然的趋势了。
在医院方面,众多的开发者进入这个行业,为医院和医生开发了众多符合院方需要的程序。你可以想象医生拿着iPad在查病房;你可以想象实验室的工作人员下岗,他们被日益智能化的设备和完善的LIS给取代;你可以想象通过数据挖掘,我们的科研又得以精进。
如此一来,在患者方面,原来极差的用户体验将变成极棒的医疗旅程。你可以想象拿只用一个手机,你就完成了挂号、看病、拿药的所有流程;你可以想象正在加班的夜晚,手机提示你要吃药;你可以想象戴在你手上的腕带会时间将你健康信息发送给你的医生;你可以想象你的健康出了一点问题,立马就可以得到医院的贴心服务!
要实现如上场景,得经过这两条路
人是活在现实中的,看清楚现在的趋势,也许会比天真的想象要有用的多。在吵吵看来,如果有一天如上的场景在现实中出现了,应该走的就是以下这两条路:
1、继续整合。在目前的现状下,医疗信息厂商选择这一条路应该来说是明智的做法,现在东软在推自己的移动医疗解决方案(提供一些短信系提示等移动功能),多少就是受到了移动互联网的冲击。可以想象不久的未来,他会以和互联网公司合作或者自主开发的路子,将APP或者说是移动互联网整合进自己的系统,继续自己的帝国梦。
这种封闭系统到底能够走多远还是不好说,APP进入到医疗,一定程度上会改善用户的体验,但是给院方提供的优质服务一定是有限的。马化腾当年把腾讯搞成了一个拼命遏制对手的封闭帝国,但是在360的开放平台的穷追猛打之下,还是妥协了,走上了开发、共赢的道路。
2、直接颠覆。很多互联网大佬都盯住了医疗互联网这块大蛋糕,却苦于找不到切入点。如上所讲的那样,医疗信息产业实际上是一个利益格局已经定格了的市场,如果你想打打擦边球终究是没有多大收获的,要破局的话,只有颠覆一条路。
马云应该再投资3000亿。步,建立整个医疗信息的云平台,完成平台的部署和开发,吸引众多的开发者加入到开发平台中来;第二步,建立连锁的私人医院,或者逐步的收编其它医院,从互联网的角度引领医院的发展和前进;第三步,依靠现有的用户和数据,完成其它相关医疗产业的标准化和收编;后一步,成就历史上牛逼的互联网公司!
颠覆的梦看似是很美好,但是能做好的,目前中国的互联网也只有周鸿祎。国家对医疗信息化的投入光研发的资金就过千亿了,这到底是多么大的一个市场,同时,这又是一个水多么深的行业。
如果有生之年,吵吵能够为这么一件事情贡献了自己的微薄之力,也不枉学医一场。犹记得那年我们的入学誓词:“除人类之病痛,助健康之完美!”成就了医疗互联网,也成就了我的梦!