• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

防爆摄像机概念模糊 选择标准很有一套

来源:安防展览网
时间:2013-07-30

分享至:

    防爆摄像机属于防爆监控类产品,是防爆行业跟监控行业的交叉产物,因为在具有高危可燃性、危险性现场不能使用常规的摄像产品,需要具有防爆功能且有国家权威机构颁发的相关证书的产品才能称得上是防爆摄像机。好多读者对防爆和防暴区分不开,其实,防暴是防暴力、防破坏,或者耐打击等,该类产品具有较为坚硬的外壳,而不具备防爆的电器性能和认证,这是两种截然不同性质的产品。

    随着夏季高温天气持续不断,在一些易燃区域,防爆摄像机作用不容小觑。那么,我们该如何来考量这些防爆摄像机各项性能指标?

    一、防爆高清摄像机考察发热量指标

    目前百万高清数字监控摄像头所用到的DSP有很多选项,普通百万监控摄像头发热大,主要原因在DSP上,发热大,难免稳定性令人担忧。

    特别在炎热的夏天中午太阳烈日下,更加担忧。值得一提的是,原本枪机就发热非常大,如果继续在枪机前面添加红外灯,那不是热上加热吗?而且目前大多百万高清监控摄像头属于高照度百万高清监控摄像头,而不是低照度,普通的百万高清监控摄像头低照度通常为2-10LUX,这种监控摄像头不仅感应可见光能力弱,感应红外光也很弱,因此如果要想拿普通百万高清监控摄像头做成红外,红外灯数量也要比低照度红外机放多几倍,或者放大电流,让红外灯变得更亮,但是这样做红外灯的使用寿命就令人担忧了。

    说到这里,我们就知道了,选择百万高清监控摄像头,一定要测试机器的发热量,了解他们用的是什么DSP,功耗发热如何。

    二、防爆高清摄像机考察延时指标

    只要是数字监控摄像头,都有不同程度的延时,同样720P高清画面,有的监控摄像头延时只有0.1秒(如波粒)),而有的则高达0.4秒、0.7秒,深知更高,说到这里,工程商朋友可能会奇怪,为什么同样的分辨率却有不一样的延时呢?因为数字监控摄像头需要经过3个过程,压缩、传输与解压缩显示。如果一个厂家完全是依赖方案商或者缺乏自己压缩算法开发能力与核心底层技术能力,那么在图像压缩,网络传输,解压缩软件效率方面就会落后他人。

    三、防爆高清摄像机考察低照度指标

    众所周知,安防行业监控与消费类的数码相机与交通监控不一样,不可能在光线暗的时候不停地打闪光灯。因此说,百万高清没有低照度特性,应用就极为受限制。遇到光线偏暗时,就成了瞎子。像素再高也白搭。特别是民用监控,对低照度的要求更高,甚至比一些高端监控项目的监控环境还复杂。比如银行监控,24小时强灯下监控,条件非常适合。

    四、防爆高清摄像机考察拖尾指标

    前面已经讲到了低照度的重要性,但是有的安防厂家为了提高低照度,采用电子慢门或帧累积,这一招,绝对是会大大提升低照度效果,但是弊端也是非常明显的,当画面上有运动物体时,你就会发现人走动怎么会一个鬼影(拖尾)呢,导致看不清楚运动物体(看不清楚行动中的人特征),运动物体时模糊的。当物体静止下来,才能看清楚。

    五、防爆高清摄像机考察红外指标

    红外监控摄像头,不就是在普通机器里加个红外灯吗?很多人都这样认为。这种想法好像有一点道理,但果真如此简单吗?其实不然。如果真有那么简单,为什么市面上能卖的百万高清红外机却非常少?红外高清,除了上说的那些分析道理,还有很多细节要处理。

    六、防爆高清摄像机考察价格因素

    一个厂家把价格标高容易,但是能把价格做低就难了。可能大家会说,这有什么难,打价格战不常常这样吗?是的,但是大家见过哪家公司打价格战,能把模拟监控摄像头做到30元/支?没有一个,为什么呢?因为谁都没有能力把成本控制到如此之低,就算是偷工减料也多降低10%左右的成本。

    七、防爆高清摄像机隔爆性能指标

    目前国内大大小小的公司在百度上都可以搜得到的就有数十家,但是说实话,当中很多都是集成贸易商或者是根本不具备防爆设备认证的企业,因此我们在选择防爆监控厂家的时候,应当选择品牌知名度高的一些厂家。如果没有做过类似项目的客户,不知道怎么进行厂家选择的,在购买前务必要求相关企业提供防爆摄像机护罩的防爆合格证书等相关的资质。否则购买的所谓“防爆”产品根本达不到国家相关防爆标准,后期在安全性方面后患无穷甚至由此导致安全事故的发生,这样出事了还是工程商和客户自己承担。一定不能贪图便宜,防爆电器产品的选择一定要深思。

    结语

    总的来说,防爆高清摄像机购买时需注意以上各项指标。能把价格做低一点也许可以考偷工减料,但是如果能把价格大幅度落下,那就是一门高科技了。当然厂家也会根据市场定位,把用户很少用上的功能,不放在普通机里,而放到高档机里。

 

标签 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索 芯片搜索

更多新闻