• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

记者拆解山寨充电器:绝缘安全措施不到位

来源: IT时报
时间:2013-07-30

分享至:
小心!劣质充电器可能带来触电风险

IT时报 记者 尤歆飞 摄影报道

“南航空姐疑因使用充电中的iPhone被电击死亡”事件发生后,近日再爆吉林男子武建同在给手机充电时,突然触电倒地不省人事。

两起事件的发生让众人谈虎色变。专家表示,从原理上来说,“充电时不能打手机”是错误常识,但这于原装正品。如果充电器本身存在问题或自然环境变化,仍然有可能引发触电。

高低压区“亲密接触”

从近发生的两起触电事件来看,受害者都采用了非原装的充电器。目前,低价山寨充电器在市场上非常热销,在上海各类电子市场,只需花费数十元就能购买一个。《IT时报》记者在四川北路一家手机店内,以20元价格购买了一款充电器,有“HTC”标记,写着“输入100-240V、50/60Hz,输出5V、1A”字样。记者使用后发现,这款充电器没过多长时间就变得很热。

记者将山寨充电器拆开,一块小型电路板映入眼帘,主要包括输入电路、变压器、输出电路三大部分,目标是将220V的交流电,经变压器转换成5V的直流电。根据安全要求,交流输入和直流输出部分必须严格绝缘,一旦有丝毫接触,就会引发漏电,位于两者之间的变压器应起到一定的隔离作用。

然而,在这款不到6平方厘米的“弹丸”电路板上,却密密麻麻拥挤着所有的电路部分,包括高压侧、低压侧和变压器。根据安全规范,高压电路和低压电路之前要有一道5毫米左右的断层,如果距离不足,需要通过电路板上开空槽来确保绝缘。而记者手中这款密集的电路板,并没有达到这个标准。柏克电力设备有限公司电源工程专家彭晓春对《IT时报》记者说,一般情况下充电器的输出电压为5V,对人体没有伤害,但是如果高压侧和低压侧直接触碰,这时220V交流电就有可能直接冲破防护,带来触电危险。

保护电路难成保障

除了有效的安全距离外,作为核心组件的变压器,也被要求用厚厚的绝缘材料包裹。不过,彭晓春说,部分充电器随着时间推移,外皮可能出现融化,导致铜丝之间短路;或者内部变压线圈老化,导致变压失效,高压电未经处理,直接将220V电压传递到手机端。

“如果遇到这种短路情况,优质充电器可能会通过较好的保护电路来关闭通道,进行防护;如果保护电路做得不到位,手机内部电路又和外壳相通时,触碰手机,就好比直接触碰220V的电门一样,非常危险。加上人们握手机的方式,一旦触电之后,肌肉收紧,难以分开,发生猝死事件也是有可能的。”彭晓春说。

日前,北京市工商局曝光了14家手机充电器企业的不合格产品,其中,奥力科等9种充电器在抗电强度这个项目不达标。所谓抗电强度,就是考核充电器在通电工作时零部件及材料是否会出现漏电现象的重要指标,也是考核充电器安全性能的参数,该项目不合格,就有可能会使人体触电,危及人身安全。

雷雨天气或“助纣为虐”

除了充电器内部的电路问题外,雷雨天气的干扰,也会令触电风险增加。据称,武建同触电当晚正下着雨,室内空气潮湿。手机电池专家余敏超对《IT时报》记者说,在空气潮湿的环境下,充电器在充电过程中容易产生电火花,放电很可能达到220V电压,这和家用开关打火花很相似,强电流产生的高温、高能量,能瞬间伤害人体。

此外,在夏季高温的情况下,风险又会进一步增加。余敏超说,在高温下,充电器也会很烫,如果散热不好,电流不稳,会增加发生问题的可能性。如果手机机身是金属材质的,更容易导电。假如用户手汗多,或者洗完澡之后头发潮湿,都会增加触电的几率。































标签 记者 拆解山寨充电器 安全措施 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

更多新闻