来源:雷锋网
时间:2013-07-30
科学家认为有必要创造一个牙齿传感器,植入龋齿洞里,检测你是否吸烟或者进食过多,然后把数据告诉医生来好好监督你。所以国立台湾大学的一个研究小组把原型芯片放在八个人的假牙中进行了实验,其中94%的时间里芯片可以区分咀嚼、吸烟、喝酒、演讲、咳嗽动作,然后把结果无线传输给医生做诊断。
传感器能辨别那么多动作要归功设备上有加速计,研究小组表示传感器将来还有望区分是不是健康食品,这对牙不好的人尤为重要。
整个产品的思路是,首先从科学家们开发一个板载电源(原型暂时需要外部电池)和可置放在口中的安全蓝牙,支持无线传输数据到智能手机。团队再缩小这个小小的传感器,以便它能放入蛀牙、假牙内。
每个人都有恶习,抽烟、喝酒、贪吃甜食,但很多人都是不看到蛀牙不掉泪,非要等到牙掉了、牙坏了才慌慌张张后悔。如果你能即时把你的情况报告给牙医,牙医就可以严格监控你的牙齿习惯,然后更有效地帮你治疗牙病。试验中用的是实线,研究人员正在研究一个可充电的内部电池, 做到跟电动牙刷类似。
现在这种传感器出现了,如果它能做适当的调整,它可以控制各种各样的瘾。比如现在美国每天有4000个18岁以下的人尝试它们的根烟,但全美国4380万的吸烟者中,有69%的用户希望戒掉自己的烟瘾,这个传感器如果能够普及的话,会大大鼓励戒烟者的行为。