• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Lantiq的FALC™ ON GPON系统级芯片获扩展BBF.247 ONU认证

来源:21ic
时间:2013-07-29

分享至:

21ic讯 宽带论坛日前发布了BroadbandSuite 6.2,它建立了光纤互通性测试方案,并提供新的选项以加速宽带行业的G-PON部署。该项发布恰逢光纤在全球范围内成为成长快的接入技术,为稳定且高速的宽带连接提供全球性的、全新的验证工具,以简化设备选型并更好地紧跟强烈的市场需求。

BroadbandSuite 6.2建立于宽带论坛的BBF.247 ONU认证程序之上,该程序已得到正在世界范围内部署G-PON的主流网络运营商的广泛认可,且响应了业界对互通性的需求,以助力加速基于光纤的网络被广为采用。它确保了G-PON设备符合服务供应商对高效网络运营和高质量宽带接入选项的各项要求。

“服务供应商需要世界级的、可推向市场的ONU和网络互通性,”宽带论坛的首席执行官Robin Mersh说:“为降低推出光纤的成本,供应商需要经过标准验证的光纤产品。通过一种可靠的认证程序,可减少测试负担,同时更多的供应商能够推出可互通的产品,这意味着减少了上市时间。

BroadbandSuite 6.2是全球测试计划的关键资源,它包括严密的BBF.247和全新的OLT/ONU互通性测试套件。BBF.247验证G-PON ONU设备是否符合ITU-T G.998 G-PON标准和宽带论坛TR-156规范。随着这种新版本(release)的发布,BBF.247测试方案为针对多重VLAN子集和功能测试提供了验证ONU新选项。

这版本还包括两项待定的技术报告:一份新的XG-PON1 (WT-309)测试方案,以及新的PON光层(Optical Layer)管理报告(WT-287)。WT-287着眼于如何去优化一个同时服务商业和民用客户的多服务的PON网络。它涵盖系统架构、应用案例、功能性要求和互通性要求。WT-287中的规范可适应于ITU-T 和 IEEE PON两套系统。

BroadbandSuite 6.2版本包括:

IR-247: GPON ONU符合性测试方案(详细版,仅对会员提供)

ATP-247: 摘要版GPON ONU符合性测试方案(IR-247摘要信息,可公开提供)

TR-255: G-PON互通性测试方案

WT-309: XG-PON1物理层互通性测试方案(后期开发中)

WT-287: PON 光层管理(后期开发中)

宽带论坛开发活动中其他与光纤相关的工作:

· 针对XG-PON1的ONU部署要求

· 光纤到分配点(FTTdp)要求及架构工作

作为的宽带接入和家庭网络技术供应商,Lantiq公司的产品在近期率先成功地通过BBF.247 issue 2认证。Lantiq 高级副总裁兼用户端设备(CPE)事业部总经理Dirk Wieberneit对这一里程碑评论到:“得益于宽带论坛的标准认证支持,世界范围内光纤网络的不断扩展以及从EPON 到 GPON的加速转型提供了更好的性能和服务质量。凭借我们的FALC™ ON GPON系统级芯片,我们可极为自豪地提供前沿的GPON解决方案;该芯片完全遵从BBF.247 ONU 认证标准,使我们的客户能够在FTTx部署这些快速成长的市场中保持其技术性。”

Mersh 进一步补充道:“此项扩展的宽带论坛G-PON认证程序带来了加快部署的突破性进展,并且为在新的光纤网络中进行不过时的开发活动创建了一个可互通的平台。”

宽带论坛已经批准了一间独立的测试实验室来进行BBF.247 ONU认证。该实验室名为LAN Laboratories,设立在法国以及中国。

标签 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

更多新闻