来源:C114中国通信网
时间:2013-07-29
近日,华为基于高通Snapdragon 400(8X30)处理器,使用其CSFB和eCSFB解决方案完成了一项LTE TDD和CDMA之间的端到端语音互操作性测试。
华为表示,在LTE网络部署的初始阶段,CSFB和eCSFB语音解决方案十分重要。随着运营商继续为向平滑演进至VoLTE做准备,这些解决方案可以使用户们同时无缝畅享高速数据服务和高质量的CDMA语音服务,且不会对整体用户体验产生任何负面影响。
华为CDMA/LTE无线网络业务总裁Kevin Wu表示:“这次成功的测试是LTE语音技术商业化的一座里程碑。它为CDMA运营商平滑演进至一个全集成LTE系统提供了更多的选择,并且重申了华为保护现有投资和提高多模及多频网络运作效率的承诺。”
2012年初,华为与高通公司共同完成了一项LTE FDD和CDMA的语音互操作性测试。