• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Sprint LTE部署受阻 光纤回程为症结所在

来源:元器件交易网
时间:2013-07-29

分享至:

 据国外媒体报道,Sprint目前正朝着在2013年年底前借助LTE网络覆盖2亿POP的目标不懈努力,但其部署步伐已经大大落后于其他一级竞争对手,包括后来居上的T-Mobile美国该公司于今年3月推出LTE服务,现已覆盖116个市场的1.57亿POP用户。导致Sprint公司LTE部署进展缓慢的因素有许多,其中包括缺乏足够的光纤回程,以及与其广泛的网络愿景(Network Vision)网络现代化项目的相关各种问题。

科技资讯网(CNET)在对该运营商的LTE部署进行了深入研究后指出:在奋力追赶其更大的竞争对手VerizonWireless和AT&TMobility(在LTE网络的广度和深度层面)并力争与T-Mobile并驾齐驱的过程中,Sprint公司需要攻克一个系列难题。该公司本月刚刚结束与日本软银集团的合并案及收购旗下子公司Clearwire剩余股份的事宜,在此之前的数个月中,Sprint一直处于水深火热之中,主要原因是DishNetwork网络公司在收购Sprint和Clearwire交易中不停搅局。

Sprint网络开发与集成部门主管伊亚德·塔拉齐(IyadTarazi)在接受科技资讯网记者采访时表示:“我们都希望LTE网络部署的进度更快。如果真的有捷径,我们肯定不会错失。”Spring公司原本希望LTE网络在今年年底覆盖2.5亿POP用户,但今年早些时候,该运营商将这一数字下调至2亿。Sprint于2012年7月首次部署LTE。

Sprint遇到的一个严重问题是网络回程。当Sprint的“4G”网络强烈依赖Clearwire公司的移动WiMAX服务时,Clearwire公司却正占用了大量的微波回程。不过,作为网络愿景的一部分,Sprint公司已经为其蜂窝基站储备了更多光纤,但是这需要时间和资金。而T-Mobile则在数年前便已经开始为其LTE部署做准备,该公司在重新分配其频谱并启动LTE前已经将光纤回程添加至其HSPA+网络。

此外,Sprint的LTE部署还遇到了蜂窝基站区划问题。科技资讯网的研究指出,在纽约,Sprint需要确保每个蜂窝基站,包括竞争对手运营商的蜂窝基站,在其开始增加LTE之前处于运营状态。Sprint还需要与市区内部署蜂窝基站的小区业主进行交涉并将天线加装到难以到达的地方,如教堂尖塔。

Sprint遇到的另一个问题出现在该公司现有的3G网络上。Sprint的网络愿景网络现代化涉及LTE和CDMA两个方面,而Sprint的CDMA语音网络升级也导致LTE的部署进程放缓,因为这其中涉及确保CDMA网络符合911要求的问题。Sprint公司网络部高级副总裁鲍勃·阿齐(BobAzzi)对科技资讯网的记者表示:“我们正在非常有限的时间内更换几乎所有的网络组件。”

后,Sprint公司曾在5月份表示,其网络供应商合作伙伴在2012年后半年的执行力差强人意也是导致该公司推迟部署LTE及其更大的网视愿景网络现代化计划的原因之一。

这些问题中的有一些应该可以很快得到缓解。Sprint计划在800MHz频谱的一个5×5 MHz信道上部署LTE,该频谱曾用于已经在去年第四季度关闭的iDEN网络。塔拉齐表示,Clearwire旗下的5000个基站(2.5 GHz频带内)将于今年用于Sprint 的LTE服务,其中仅纽约市就有500个之多。

标签 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购

更多新闻