来源:腾讯科技
时间:2013-07-29
三星电子周五宣布它已经开始批量生产全球速度快的嵌入式内存产品即业内首批eMMC 5.0内存设备,那些内存产品的容量分为16GB、32GB和64GB等3种规格,可应用于下一代智能手机和平板电脑。eMMC PRO内存的接口速度高达400MB/s,可以非常快速地完成应用程序的启动和加载。这些芯片可以更加迅速地实现多任务、网络浏览、应用下载、文件转移、高清视频拍摄和回放等任务,而且还可以支持超大文件的游戏和生产力应用。
三星内存产品营销副总裁KyongMoo Mang表示:“我们研发出来的超高速eMMC PRO产品的性能是外部存储卡的10倍,随着这款产品的批量投产,三星将加快高端移动设备的推广速度以满足市场对大屏幕和多媒体设备的需求。我们将继续提供先进的移动内存解决方案,让用户们能够享受到高清晰、大容量的流畅内容体验,同时我们还将加强与移动设备厂商之间的技术合作。”
三星的eMMC PRO内存芯片是建立在三星64GB 10纳米级NAND闪存技术的基础之上的。
三星的新款芯片支持eMMC 5.0标准,微电子产品行业的标准组织JEDEC很快就要完成eMMC 5.0标准的编订工作。
在32GB和64GB密度下,新的内存解决方案的随机读数据速度为7000IOPS,随机写数据速度为7000IOPS。另外,这些芯片的顺序读数据速度为250MB/s,顺序写数据速度为90MB/s。
由于速度快的eMMC设备存取数据的速度是外部内存卡的10倍,因此新的移动内存产品可以极大地加快数据从一个应用程序向另一个应用程序移动时的速度。
三星的16GB、32GB和64GB的eMMC 5.0设备的外形尺寸为11.5x13毫米,非常适用于印刷电路板的可用空间非常有限的移动设备。eMMC PRO 5.0芯片配备了三星自己的智能NAND控制器和固件,可以提供垂直一体化移动DRAM解决方案。