来源:我爱方案网
时间:2013-07-29
产品展示
这是一款便携式照片打印机,不需要墨盒,外壳是工程塑料制作,上面有好多的爱心,很有爱的一款产品,支持NFC连接,蓝牙连接。打印机不是很大72.4×120.9×24.0mm,单手就可以轻轻托起,跟iPhone 4差不多大。
总结
优点:
打印方便,随时拍,随时打印;
连接方式很多蓝牙,NFC;
可以通过软件进行修改图片然后打印。
缺点:
照片寸数太小;
相片价格昂贵。
选择需要打印的照片,进行打印选择。点击确认,进行打印,照片传送到打印机里大约需要几十秒的时间。经过不到20秒一张照片就打印好了,声音很小,打印出来就直接成像。
打印原理
热升华,其含义就是用半导体元件加热装置将原色CMY(蓝、红、黄)颜料升华为气相分别印于特制相纸上的一种技术。由于每个半导体加热元件可调节出256种温度,从而能够调节色彩的比例和浓淡程度。
使打印出的图像如喷雾般细腻润滑,特别适合人像等精致细腻的皮肤质感要求。运用热升华技术打印出来的图像的清晰度是激光、喷墨打印机无法取代的。
升华和热转印还是有一定的关系的有一定的相似之处的,我们都知道热转印是先将图文印刷在专用的热转印纸上或是其他的物体上,然后在使用高温高压将图文“粘”在承印物表面的一种方法。
热升华的含义就是用半导体元件加热装置将原色CMY(蓝、红、黄)颜料升华为气相分别印于特制相纸上的一种技术,热升华主要是通过加热使其颜料分子进入到介质中,热升华打印技术就是利用升华-从气态到固态和固态到气态不需要中间状态,互相转化的过程实现照片的印制,而打印出来的,而且运用热升华技术打印出来的图像的清晰度要比那些利用激光打印机或是喷墨打印机打印出来的效果要好很多。
简单来说LG Pocket Photo口袋相印机跟20世纪90年代的拍立得一样,都能够实现照片的即拍即得,并且两者的卖点都在相纸上,但是相应的工作原理还是有很大差别的。LG Pocket Photo口袋相印机的Zink技术主要由纸张中间图像层的无定型晶体受高温烘烤变成稳定结构,进而显现特定颜色;而拍立得在一次性成像过程中,相纸经过机身特殊结构——滚轴,相纸中的药包被压迫,药浆均匀的抹在感光材料的正、负片上,正、负片上事先涂好的材料进行化学反应,这也是拍立得拍出的照片是一下子“吐”出来,再慢慢呈现的原因。
打开前盖,可以看到相纸,还有内部串码等等。
打印功能
LG Pocket Photo口袋相印机通过蓝牙与ios设备相连,通过NFC与安卓系统智能手机相连;其次不可缺少的就是APP:Pocket Photo,用户可以在应用商店中搜索下载安装即可使用。几乎所有的自拍相机都带有美颜功能,LG Pocket Photo口袋相印机也不例外;Pocket Photo软件的图像处理功能不仅包括调相、编辑图像、调色、增加相框等基础功能,还能够添加定制生成二维码信息;虽然美颜功能不及美图秀秀,但是创意一点都不逊色。
前段就是照片的出片口了,退纸槽。长按四秒快速启动,开机后LED是白色的,充电的时候是红色,充电完成后是绿色。
Micro USB 5针接口 (充电),内置500毫安电池。照片相纸就是从这里插入,打卡插纸盖,把相纸放入,一包相纸里面有10张相纸,一张蓝色的清洁纸,一共11张 。