来源:中关村在线
时间:2013-07-29
随着中伏的来临,如今的气温也来到一年当中热的时候。而为了避暑,大家也纷纷采用各种各样的方式让自己享受到更多的凉爽。不过,也就是在这个大家都纷纷造就凉爽的时候,也是众多贼人为亢奋的时候,无论是大家全天候敞开的门窗,还是打开空调之后锁闭的屋门,都很容易成为贼人眼中的大好时机。
于是,为了能够让我们生活在更多的安全中,今天笔者就来为大家介绍一下,天热的时节我们该如何借助安防设备看好家。
网络监控设备如何来帮忙?
如今,家用监控可谓是近些年流行的新鲜东西。从家庭安防的角度来说,这类监控设备的工作重心不仅仅在于"看",而是在于它更加及时的"报"。所以,对于家庭安防来说,监控设备也着实是不可或缺的,那么这些设备我们又该如何选择呢?
在我们很多公共场合的应用中,由于成本与环境的限制,网络监控在很多领域并没有被太多人所接受。不过,对于家庭监控来说,这个理论可着实是行不通的。如今,我们家庭中的网络环境已经可以充分的带起一台家用的网络监控摄像机。在既不影响正常用网的情况下,也可以很好的满足网络监控的需求,同时还能够根据监控效果实现不同方式的报警功能,一举多得,何乐而不为呢?
移动终端报警?这个可以有
这两年,家用报警装置中的移动应用概念被迅速的得到提升。从简单SIM卡的短信和电话报警,到2G网络时代的远程监控以及设备的布撤防,再到当下3G时代的全方位远程控制,都给我们的家庭监控带来了非常大的收获。
当然,对于我们很多的朋友来说,能够在手机终端用上3G的人着实不多,我们的大多数手机工作能力还基本都围绕普通的GSM通讯或者2G的应用展开。因此,在选择家用的监控设备时,我们则可以寻找那些带有借助简单的SIM卡,或者简单通话功能的家用安防设备。从而使我们不用配置太高端的移动终端或者网络运营需求,就能收到实施的报警讯号,实现我们更加及时的家庭安全监控。
红外探测报警能帮多少忙?
在前面的文章中,我们提到监控类报警设备的重要性。而如果觉得监控型报警设备比较昂贵,或者应用不方便的话。防盗探测系统其实也是家庭报警设备的补充和替代品。目前家庭防盗中比较推荐使用的是被动式红外探测器,一旦有人体红外线辐射进入警戒区,探测器会发出警报。而如果还具有电话报警功能的话,相关的报警信息还能直接拨通至指定的接受中心,从而实现更加及时的安全示警。
更多的智能安防设备开始进入家门
不过,由于伏天室外温度较高,红外探测器的灵敏度会降低,有可能出现漏报的现象,所以好选择有温度补偿功能的探测器,温度变化而灵敏度降低不多,漏报会少一些。除了红外探测器外,还可以利用报警控制器上的多余接口,在窗户外拉一圈金属丝,构成回路,只要有人碰断了金属丝就会报警,做到"御敌于户外"。你也可以设置现场报警声,或者设置电话报警。金属丝是在五金店都能够买到的漆包线,越细越好,好能够是一碰就断,可以直接连在报警控制器的两个接口上。
炎炎夏日燃气报警不可少
本月24日,发生在南城的蛋糕店燃气爆炸事件让不少的人为之震惊。其实,不仅仅是夏天,每当冬夏的极端天气时,燃气都会经常跳出来给我们造些新闻出来。如果冬天的时候容易造成燃气中毒的话,那么夏季炎热的炉灶则很容易成为我们遗忘的对象。因此,燃气报警也是我们不可或缺的重要工具。
而在我们选择相应的报警装置时,好采用兼容配置性较强的设备,虽然这类设备在灵敏度上可能稍稍逊于更为专一的气体报警设备。然而这种更大的监测范围却是我们家庭环境下无论是安装还是侦测方面更为需要的。
因此,虽说这类报警器对防贼没什么太多的贡献,但同样是我们生活中不可或缺的。
除了一些先进的家用电子报警设备以外,防盗门其实也是我们生活中的重要安防工具。因此,在防盗门的选择上,我们一定要选择比较正规的防盗门进行安装,如果安装不牢固的话,可能导致门框被整体拉下的情况出现。如果是铁栏杆 纱窗的老式防盗门,在家中无人或夜间入睡后,一定要将门从内反锁至保险位置,以防被盗贼捅破纱窗后将插销捅开而入室。对于新式防盗门,外出的时候一定要将两道锁都锁上,睡觉的时候也要从内把门反锁好,以增加保险系数。
移动终端走向前台
除了防盗门以外,窗户的防护网也是低层住户的重要保护之一。不过,由于很多外置防护栏的固定式依靠裸露在外的膨胀螺栓。因此,这也非常容易给小偷在家中没人的时候提供可乘之机。所以有专业人士就建议,防护围栏的安装好选择可置身在窗户内侧的隐形防护栏。这样的效果除了美观以外也更加的保险。此外,由于当前对于类似的设备并没有统一的质量标准,因此过于便宜的设施也不建议大家选择。
随着夏季的来临,可以说对于我们的考验也随之增多,这里面既包括天气上的,也包括安全上的。因此,只有将我们的家庭安全切实的做到位,才能让我们更顺利更安全的渡过这个炎热、煎熬、同时又多事的炎炎夏季。