工业机器人进驻电子制造业高端展会

来源:EEWORLD
时间:2013-07-29

分享至:

近年来,越来越多的机器人进入珠三角制造企业,大企业已经掀起装配机器人的风潮。此前, 比亚迪公司耗资数亿元引进了喷涂机器人, 可全自动完成整个车身的油漆喷涂工作;富士康则增加生产线上的机器人数量以完成简单重复的工作;华为、中兴通讯、广州光宝也在使用 工业机器人 。

2013年8月27日至8月29日,NEPCON South China 2013将于深圳会展中心举行。根据当前产业热点以及未来发展趋势,除了专注于传统 电子制造 设备、材料外,借助 自动化 展区在今年4月上海举办的NEPCON China 2013成举办经验,NEPCON South China 2013还将首次推出“电子制造自动化专区”,机器人亦将大规模抢滩登陆。

目前,中国机器人需求量年平均增长率达到25%-30%,年需求量为2至3万台套,呈现出沿海需求高于内地需求,民企需求高于国企需求的态势。据世界机器人联合会(International Federation of Robotics,IFR)统计,中国将会在2014年成为全球工业机器人应用量的市场。

为了应对成本压力,一些小企业也开始尝试使用机器人。目前已有一大批劳动密集型企业开始投入机器人作业,除了一些尖端技术之外,数量较多的是焊接机器人、喷涂机器人和搬运机器人,此外装配、切割、抛光、涂胶机器人等也很常见。

数据显示,机器人在珠三角地区年增长速度已达到30%~60%,尤其在装配、点胶、搬运、焊接等工业领域,已经掀起了一股机器人应用热潮。

在电子制造企业不断增长的需求促进下,NEPCON South China 2013将首次推出“电子制造自动化专区”,集中展示先进的“工业自动化”技术和产品在电子制造业中的应用方案,涉及机器人及运动控制设备、自动化设备/配件、传送设备、工具、组装设备及材料、质量控制、激光设备等领域,而工业机器人技术供应商将成为“电子制造自动化展区”的绝对明星。

仁宝电脑工业股份有限公司资深经理刘仲霖表示,高质量的产品和有效的成本控制对企业至关重要。现在仁宝在产品的生产过程中对产线自动化以及机器人设备的关注越来越高。我们希望通过“电子制造自动化展区”可以聚集一批这样的自动化企业和技术,并期盼这些既可以保证产品质量又可以极大提高生产效率的产品技术,能够迅速引进到我们的日常生产中。

据介绍,NEPCON South China 2013工业机器人产品涉及的领域将包括机器人及零部件、夹治具技术、坐标定位设备、拾取放置设备、电机及其驱动、定位平台运动平台、控制系统PLC、启动元器件、工业相机及镜头、光源、传感器、机器视觉及软件等。

NEPCON 展会“电子制造自动化专区”是目前中国专注于为电子产品制造商及电子制造设备供应商提供自动化解决方案的商贸采购平台。此外,NEPCON South China 2013亦将扫描电子制造行业热点,精心设置的各展示专区将为材料供应商、设备制造商和服务提供商提供一个集中展示产品,技术及服务解决方案等众多商贸机会。同时,也为致力于筹备、扩建和升级的现代电子制造企业打造了一个全面综合的一站式采购平台,并结合远见卓识的权威市场资讯给予导向性的商业支持。

励展博览集团介绍

励展博览集团(励展)是的展览及会议活动主办机构,在36个国家拥有460个展会。2012年,励展举办的各类活动汇聚了来自世界各地的逾700万活跃参与者,达成了上百亿美元的成交额。如今,励展通过34个人员齐备的办事机构在跨越美洲、欧洲、中东和亚太地区举办展会活动。

励展主办的展览、研讨会、论坛和会议超过460个,服务于44个行业。

励展是励德爱思唯尔集团的成员之一。作为的出版商和信息提供商,励德爱思唯尔集团是一家FTSE 100上市公司。2009年励德爱思唯尔集团的收入为60.7亿英磅,税前利润为12.8亿英镑。

标签 工业机器人 自动化 电子制造 Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购